구성 파일 또는 IOS 이미지 복사
SD 카드가 있는 경우
SD 플래시 동기화
보기를 사용하여 구성 파일 및 스위치 운영 체제를 SD 플래시 카드에서 복사하거나 SD 플래시 카드로 복사합니다. 구성 파일에는 config.text 및 vlan.dat 파일이 포함됩니다.전제 조건
- 장치가 온라인 상태입니다.
구성 파일 또는 IOS 이미지를 SD 카드로 복사하려면
- 장치에 대한 탭에서SD 플래시 동기화를 선택합니다.
- SD 플래시 동기화보기의스위치에서 SD 플래시로 복사섹션 또는SD 플래시에서 스위치로 복사섹션에서 필요에 따라 다음 두 버튼 중 하나를 선택합니다.
- 구성 복사 -구성 파일을 복사합니다.
- IOS 이미지 복사 -IOS 이미지를 복사합니다.팁:둘 이상의 IOS 이미지가 스위치의 온보드 플래시와 동기화되어 있는 경우 동기화에 실패할 수 있습니다. 해결 방법은 CLI를 사용하여 충분한 플래시 공간을 수동으로 지우는 것입니다.
- 파일을 덮어쓸지 묻는 메시지가 나타나면예를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.