SD 플래시 동기화 보기 매개 변수
SD 플래시 동기화
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
SD 플래시 상태 | |
SD 플래시 있음 | 예 또는 아니요 를 표시하여 SD 카드가 있는지 여부를 나타냅니다. 카드가 없는 경우 페이지의 나머지 옵션은 비어 있거나 회색으로 표시됩니다. |
SD 플래시 상태 | SD 카드의 상태가 표시됩니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
동기화 상태 | |
구성 파일 | SD 카드와 스위치의 온보드 플래시 메모리에 있는 config.text 및 vlan.dat 파일의 현재 동기화 상태를 표시합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
IOS 이미지 | SD 카드와 스위치의 온보드 플래시 메모리에 있는 IOS 이미지의 현재 동기화 상태를 표시합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
SD 플래시에서 스위치로 복사 | SD 카드에서 스위치의 온보드 플래시 메모리로 구성 파일 또는 IOS 이미지를 복사합니다.
|
스위치에서 SD 플래시로 복사 | 스위치의 온보드 플래시 메모리에서 SD 카드로 구성 파일 또는 IOS 이미지를 복사합니다.
|
새로 고침 | 장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.