저장/복원 보기
저장/복원
보기를 사용하여 보관을 위해 스위치 구성을 파일에 저장하거나 PC에 로컬로 저장된 스위치 구성을 복원합니다. 스위치 모델에 따라 구성에는 config.text 파일 및 vlan.dat 파일이 포함될 수 있습니다.저장/복원
보기를 사용하여 다음을 수행합니다.- 스위치에서 프로젝트로 구성을 업로드합니다.
- 프로젝트에서 스위치로 스위치 구성을 다운로드합니다.
- 컴퓨터의 파일에서 프로젝트로 스위치 구성을 가져옵니다.
- 프로젝트의 스위치 구성을 컴퓨터의 컴퓨터 파일로 내보냅니다.
팁:
내보내기 및 가져오기는 장치가 온라인 상태일 때만 수행됩니다. 스위치 구성을 가져오고 내보내려면 올바른 스위치 암호를 입력해야 할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.