스위치 구성 내보내기
스위치 구성이 스위치에서 프로젝트로 업로드되면 스위치 구성을 컴퓨터 파일로 내보낼 수 있습니다. 모델에 따라 스위치 구성은 단일 config.text 파일 또는 config.text 및 vlan.dat 파일로 구성될 수 있습니다.
저장/복원
보기를 사용하여 스위치 구성을 내보냅니다.내보낼 스위치 구성이 없으면
내보내기
를 사용할 수 없습니다.전제 조건
- 장치가 온라인 상태입니다.
스위치 구성을 파일로 내보내려면
- 장치에 대한 탭에서저장/복원을 선택합니다.
- 저장/복원보기에서내보내기를 선택합니다.
- Logix Designer의 경우내보내기에서 구성을 저장할 폴더를 찾고 구성을 포함한 ZIP 파일의 파일 이름을 입력한 다음저장을 선택합니다.FactoryTalk Design Studio의 경우내보내기 장치 구성에서 내보낼 각 파일에 대해내보내기를 선택한 후다음을 선택합니다. FactoryTalk Design Studio의 경우 내보내기 장치 구성에서 내보낼 각 파일에 대해내보내기를 선택한 후다음을 선택합니다. 완료되면닫기를 선택합니다.
팁:
파일이 브라우저의
다운로드
폴더에 저장됩니다.의견을 작성 부탁드립니다.