케이블 진단 대화 상자
케이블 진단
대화 상자를 사용하여 케이블 문제를 진단합니다.- 케이블 진단 테스트 실행
- 케이블의 상태 보기
중요:
- 기가비트 포트에 대한 유효한 케이블 테스트를 위해서는 먼저 장치 관리자 웹 인터페이스에서 기가비트 포트를 RJ45 미디어 유형으로 구성해야 합니다.
- 테스트로 인해 장치와 장치를 통해 연결된 모든 장치에 대한 연결이 중단될 수 있으며 워크스테이션과 컨트롤러 사이의 연결도 중단될 수 있습니다.테스트를 실행하려면 올바른 권한이 있어야 합니다.
팁:
이 보기의 매개 변수는 온라인 상태에서 사용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.