케이블 진단 테스트 실행

케이블 진단
대화 상자를 사용하여 선택한 포트의 케이블에 대한 진단 테스트를 실행할 수 있습니다.
전제 조건
  • 장치가 온라인 상태입니다.
  • 기가비트 포트에 대한 유효한 케이블 테스트의 경우 장치 관리자 웹 인터페이스에서 또는 CLI를 사용하여 기가비트 포트를 RJ45 미디어 유형으로 구성합니다.
  • 테스트를 실행하려면 올바른 권한이 있어야 합니다.
포트에서 케이블 진단 테스트를 실행하려면
  1. 장치에 대한 탭에서
    포트 상태
    를 선택합니다.
  2. 포트 상태
    보기의 포트에 대한
    케이블 진단
    열에서 FTDStudioPortDiag을 선택합니다.
  3. 케이블 진단
    에서
    케이블 진단
    을 선택합니다.
    팁:
    테스트로 인해 장치와 장치를 통해 연결된 모든 장치에 대한 연결이 중단될 수 있으며 워크스테이션과 컨트롤러 사이의 연결도 중단될 수 있습니다.
  4. 연결 중단
    에서
    예
    를 선택하여 테스트를 계속합니다. 올바른 암호를 입력해야 할 수도 있습니다.
    팁:
    테스트를 취소하려면
    아니요
    를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal