DHCP 주소 할당 보기

DHCP 주소 할당
보기를 사용하여 DHCP 지속성을 살펴보고 구성합니다. DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)는 사용 가능한 주소 풀의 IP 주소 정보를 네트워크의 새로 연결된 장치(DHCP 클라이언트)에 자동으로 할당합니다. 장치가 네트워크를 떠났다가 다시 연결되면 장치는 다음으로 사용 가능한 IP 주소를 받습니다. 이 주소는 이전과 같을 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.
DHCP 지속성을 제공하려면 스위치를 DHCP 서버로 작동하도록 설정합니다. DHCP 지속성을 사용하면 각 포트에 특정 IP 주소를 할당하여 지정된 포트에 연결된 장치가 동일한 IP 주소를 얻도록 할 수 있습니다.
데이터는 장치가 온라인일 때만 표시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal