DHCP 포트에 IP 주소 할당
DHCP 주소 할당
보기를 사용하여 각 DHCP 포트에 특정 IP 주소를 할당합니다. 할당한 IP 주소는 선택한 포트용으로 예약되며 일반 DHCP 동적 할당에 사용할 수 없습니다. IP 주소는 DHCP 풀
필드에 지정된 풀의 주소여야 합니다.전제 조건
- 장치가 온라인 상태입니다.
DHCP 포트에 IP 주소를 할당하려면
- 장치에 대한 탭에서DHCP 주소 할당을 선택합니다.
- DHCP 주소 할당보기에서 필요에 따라 다음 매개 변수를 구성합니다.
- 풀
- IP 주소
- 설정을 선택하여 변경 내용을 스위치로 보냅니다.팁:암호 입력대화 상자에 암호를 입력해야 할 수도 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.