DHCP 주소 할당 보기 매개 변수
DHCP 주소 할당
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁:
DHCP 풀
보기에서 모든 풀 행을 삭제하고 새로 고침
을 선택하면 풀
이름이 비어 있게 됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
포트 | 구성에 사용할 수 있는 포트가 표시됩니다. 예: Gi1/1, Gi1/2, Fa1/1, Fa1/2. |
풀 | 스위치에서 사용 가능한 인스턴스에 해당하는 DHCP IP 주소 풀에서 풀 이름을 지정합니다. |
IP 주소 | 스위치 포트에 할당된 IP 주소를 지정합니다. 형식은 4개의 숫자가 마침표로 구분된 32비트 숫자 주소(예: 255.255.255.255)입니다. 숫자 범위는 0에서 255 사이입니다(1에서 244까지). 할당한 IP 주소는 선택한 포트용으로 예약되며 일반 DHCP 동적 할당에 사용할 수 없습니다. IP 주소는 DHCP 풀 필드에 지정된 풀의 주소여야 합니다. |
새로 고침 | 장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다. |
설정 | 설정을 스위치로 보냅니다. 암호 입력 대화 상자가 나타날 수 있습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.