PRP 네트워크의 상태 보기

병렬 중복 프로토콜(Parallel Redundancy Protocol, PRP)이 작동하려면 두 개의 개별 물리적 네트워크가 필요합니다. 이러한 네트워크는 LAN A 및 LAN B로 알려져 있습니다.
Stratix 5400 및 5410 스위치에는 PRP 채널 그룹에 대해 지정된 포트가 있습니다. PRP 채널 그룹은 두 개의 기가비트 이더넷 물리적 포트를 단일 링크로 통합하는 논리적 인터페이스입니다. 채널 그룹에서 번호가 낮은 기가비트 이더넷 구성원 포트는 LAN A에 연결하는 기본 포트입니다. 번호가 높은 포트는 LAN B에 연결하는 보조 포트입니다.
병렬 중복 프로토콜
및
채널 그룹 X
보기를 사용하여 PRP 구성원 포트를 보고 PRP 네트워크의 각 LAN의 상태를 모니터링합니다.
팁:
PRP 채널 그룹 및 진단 정보는 응용 프로그램이 온라인 상태이고 링크 중복 엔터티가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
병렬 중복 프로토콜 네트워크의 상태를 보려면
  1. 장치에 대한 탭에서
    병렬 중복 프로토콜
    을 선택하여 Stratix 스위치의 구성원 포트 상태를 봅니다.
    팁:
    채널 그룹 1
    설정만 Stratix 5400에 사용할 수 있습니다.
    채널 그룹 1
    및
    채널 그룹 2
    설정 모두 Stratix 5410에 사용할 수 있습니다.
  2. 보기 탐색에서
    병렬 중복 프로토콜
    을 확장한 다음
    채널 그룹 1
    을 선택하여 채널 그룹 1의 LAN 통계를 봅니다.
    팁:
    Stratix 5410 스위치의 경우
    채널 그룹 2
    를 선택하여 채널 그룹 2의 LAN 통계를 봅니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal