링 구성원 정렬

IP 주소 또는 MAC 주소를 기준으로 링의 멤버를 정렬합니다. 이러한 열은 화살표 아이콘(오름차순정렬 삼각형 또는 내림차순 정렬 아이콘)으로 표시됩니다.
링 구성원을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬하려면
  1. 장치에 대한 탭에서
    장치 레벨 링
    을 확장한 다음
    링 X
    를 확장합니다.
  2. 구성원
    을 선택합니다.
  3. 구성원
    보기에서
    IP 주소
    또는
    MAC 주소
    열 머리글의 화살표를 선택하여 오름차순 또는 내림차순을 번갈아 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal