링 X - 구성원 보기 매개 변수

링 X - 구성원
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
링 구성원
링에 있는 장치의 순서를 보여줍니다. 링 감독자일 때 링 구성원 1은 항상 스위치입니다.
IP 주소
장치의 IP 주소를 표시합니다.
MAC 주소
장치의 MAC 주소를 표시합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal