PRP 진단 카운터 초기화
문제 해결을 위해 필요한 경우
채널 그룹 1
및 채널 그룹 2
보기에서 카운터 초기화
를 사용하여 PRP 노드의 진단 카운터를 초기화합니다.
팁:
카운터 초기화
는 온라인 상태이고 링크 중복 엔터티가 활성화되었을 때 사용할 수 있습니다.PRP 진단 카운터를 초기화하려면
- 장치에 대한 탭에서병렬 중복 프로토콜을확 장한 다음 초기화가 필요한 진단 카운터에 따라채널 그룹 1또는채널 그룹 2를 선택합니다.
- 채널 그룹 X보기에서카운터 초기화를 선택합니다.PRP 카운터 값을 0으로 설정한 다음 보기의 값을 현재 카운터 값으로 새로 고칩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.