링크 문제 진단
포트 진단
대화 상자를 사용하여 링크 성능의 상태를 확인하여 선택한 포트와 노드 사이의 링크 문제를 진단합니다. 모든 상태 카운터를 초기화하고 지울 수도 있습니다.전제 조건
- 장치가 온라인 상태입니다.
포트와 노드 간의 링크 문제를 진단하려면
- 장치에 대한 탭에서포트 상태를 선택합니다.
- 포트 상태보기의 해당 포트에 대한포트 진단열에서
을 선택합니다. - 포트 진단에서 다음 진단 정보를 봅니다.
- 8진수 및 패킷 카운터
- 링크의 충돌
- 링크의 오류
- (옵션) 상태 카운터를 초기화하고 지우려면카운터 초기화를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.