포트 진단 대화 상자 매개 변수

포트 진단
대화 상자에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
단위
포트가 있는 단위를 나타냅니다.
인터페이스 카운터
이러한 상태 요소를 통해 수신 및 송신된 8진수 및 수신 및 송신된 패킷의 상태를 볼 수 있습니다.
  • 8진수 인바운드
    - 포트에서 수신한 8진수의 수입니다.
  • 8진수 아웃바운드
    - 포트에서 송신한 8진수의 수입니다.
  • 유니캐스트 패킷 인바운드
    - 포트에서 수신한 유니캐스트 패킷의 수.
  • 유니캐스트 패킷 아웃바운드
    - 포트에서 송신한 유니캐스트 패킷의 수입니다.
  • 비유니캐스트 패킷 인바운드:
    - 포트에서 수신한 멀티캐스트 패킷의 수입니다.
  • 비유니캐스트 패킷 아웃바운드:
    - 포트에서 송신한 멀티캐스트 패킷의 수입니다.
  • 무시된 패킷 인바운드
    - 무시된 인바운드 패킷의 수입니다.
  • 무시된 패킷 아웃바운드
    - 무시된 아웃바운드 패킷의 수입니다.
  • 오류가 있는 패킷 인바운드
    - 오류가 포함된 인바운드 패킷의 수입니다.
  • 오류가 있는 패킷 아웃바운드
    - 오류가 포함된 아웃바운드 패킷의 수입니다.
  • 알 수 없는 프로토콜 패킷 인바운드
    - 알 수 없는 프로토콜이 있는 인바운드 패킷의 수입니다.
미디어 카운터
다음 요소의 상태를 볼 수 있는 카운터를 나타냅니다.
  • 정렬 오류
    - 길이가 8진수의 정수가 아닌 수신된 프레임의 수입니다.
  • FCS 오류
    - 프레임 검사 시퀀스 오류입니다. FCS 검사를 통과하지 못한 수신 프레임의 수입니다.
  • 단일 충돌
    - 단일 충돌의 수입니다.
  • 다중 충돌
    - 다중 충돌의 수입니다.
  • SQE 테스트 오류
    - SQE 테스트 오류 메시지가 생성된 횟수입니다.
  • 지연된 전송
    - 네트워크 사용량이 많아서 지연된 전송의 수입니다.
  • 늦은 충돌
    - 늦은 충돌의 수입니다.
  • 과도 충돌
    - 과도 충돌로 인해 전송이 실패한 프레임의 수입니다.
  • MAC 전송 오류
    - 내부 MAC 하위 계층 전송 오류로 인해 전송에 실패한 프레임의 수입니다.
  • MAC 수신 오류
    - 내부 MAC 하위 계층 수신 오류로 인해 수신에 실패한 프레임의 수입니다.
  • 캐리어 감지
    - 프레임 전송을 시도할 때 캐리어 감지 조건이 손실되거나 한 번도 어설션되지 않은 횟수입니다.
  • 너무 긴 프레임
    - 최대 허용 프레임 크기를 초과하는 수신된 프레임의 수입니다.
카운터 초기화
카운터를 0으로 초기화합니다.
오프라인 상태에서는
카운터 초기화
를 사용할 수 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal