DHCP 구성

DHCP
보기를 사용하여 스위치에 대한 동적 호스트 구성 프로토콜을 구성합니다.
중요:
대칭 장치와 장치 레벨 링(Device Level Ring, DLR)을 결선하는 경우 자동 IP 주소 할당에 주의해야 합니다. 컨트롤러가 잘못된 위치에 있는 동일한 장치의 잘못된 IP 주소를 감지할 수 없습니다.
동적 호스트 구성 프로토콜(Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 지속성이 올바르게 작동하는지 확인하려면 다음 응용 프로그램 규칙을 따르십시오.
  • IP 기반 네트워크의 모든 장치에는 고유한 IP 주소가 있어야 합니다. DHCP는 사용 가능한 주소 풀의 IP 주소 정보를 네트워크에서 새로 연결된 장치(DHCP 클라이언트)에 할당합니다. 장치가 네트워크를 떠났다가 다시 연결되면 장치는 사용 가능한 다음 IP 주소를 받습니다. 이 주소는 이전과 같을 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.
  • 스위치를 DHCP 서버로 작동하도록 설정하여 DHCP 지속성을 제공할 수 있습니다. DHCP 지속성을 사용하면 각 포트에 특정 IP 주소를 할당하여 특정 포트에 연결된 장치가 동일한 IP 주소를 수신하도록 할 수 있습니다. 이 기능은 DHCP 지속성을 위해 구성된 각 포트에 연결된 하나의 장치에서만 작동합니다. Stratix 8000/8300 스위치의 경우 DHCP 서버는 BOOTP 클라이언트에도 주소를 제공합니다.
전제 조건
  • 스위치가 온라인 상태이고 통신 중이어야 합니다.
  • 스위치가 링 네트워크에서 작동 중이어야 합니다.
DHCP를 구성하려면
  1. 장치에 대한 탭에서
    장치 레벨 링
    을 확장한 다음
    링 X
    를 확장합니다.
  2. DHCP
    를 선택합니다.
  3. 링 X - DHCP
    보기에서 필요에 따라 매개 변수를 입력합니다.
  4. 확인
    을 선택하여 변경을 마무리합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal