링 X - DHCP 보기 매개 변수
링 X - DHCP
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
DHCP를 사용하여 자동으로 DLR 장치에 대한 IP 설정 얻기 | 스위치가 동적 호스트 구성 프로토콜(Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 서버에서 IP 주소 및 서브넷 마스크를 자동으로 가져올지 여부를 나타냅니다. 스위치가 다시 시작되지 않는 한 스위치는 할당된 IP 정보를 계속 사용합니다. |
DLR DHCP 서버의 의도된 역할 | DHCP를 사용하여 자동으로 DLR 장치에 대한 IP 설정 얻기 를 선택한 경우 장치 레벨 링(Device Level Ring, DLR) DHCP 서버의 역할을 지정합니다. 사용 가능한 값:
|
링 구성원 수 | DLR DHCP 서버의 의도된 역할 이 기본 으로 설정된 경우 링의 구성원 수를 지정합니다.사용 가능한 값은 1부터 255까지입니다. |
고급 | DLR DHCP 스누핑을 활성화할지 여부를 나타냅니다. |
구성된 IP 주소 - 링 구성원 | 스위치가 링 감독자일 때 링에 있는 장치의 순서를 표시합니다. 스위치는 항상 링 구성원 1입니다. 링 구성원이 여러 개인 경우 범위가 있습니다. 2보다 크거나 같은 링 구성원 수에 대해 사용 가능한 값은 2입니다. |
구성된 IP 주소 - IP 주소 | 스위치 포트에 할당된 IP 주소를 표시합니다. IP 주소는 선택한 포트에 예약되어 있으며 일반 DHCP 동적 할당에 사용할 수 없습니다. IP 주소는 DHCP 풀 에 지정된 풀의 주소여야 합니다.사용 가능한 값은 0부터 255까지입니다. 첫 번째 8진수는 127이 아니어야 하고 224보다 작아야 합니다. |
구성된 IP 주소 - 호스트 이름 | 단일 링 구성원의 경우 링과 연결된 호스트에 대한 설명이 포함된 이름을 표시합니다. 사용 가능한 값은 최대 길이가 64인 ASCII 문자입니다. |
구성된 IP 주소 - DHCP 풀 | 스위치에 구성된 DHCP IP 주소 풀의 이름을 표시합니다. DHCP IP 주소 풀은 스위치가 연결된 장치에 할당할 수 있는 사용 가능한 IP 주소의 범위(또는 풀)입니다. |
![]() | 링 구성원을 추가합니다. |
![]() | 기존 링 구성원을 편집합니다. |
![]() | 확인란이 선택된 링 구성원을 삭제합니다. |
새로 고침 | 장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다. |
설정 | 설정을 스위치로 보냅니다. 암호 입력 대화 상자가 나타날 수 있습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.