PoE(Power over Ethernet) 포트 구성

PoE(Power over Ethernet)는 단일 이더넷 케이블의 데이터와 함께 전력을 최종 장치에 제공합니다.
PoE
보기를 사용하여 지원되는 총 전력을 제한하고 개별 포트에 대한 전력 관리 모드 및 전력 설정을 구성합니다. Stratix 5410 장치의 경우 포트에서 사용하는 전력의 우선 순위를 설정할 수도 있습니다.
전제 조건
  • 장치가 온라인 상태입니다.
PoE 포트를 구성하려면
  1. 장치에 대한 탭에서
    PoE
    를 선택합니다.
  2. PoE
    보기의
    모드
    열에서 전력 관리 모드가
    자동
    ,
    꺼짐
    또는
    정적
    인지 선택합니다.
    1. 모드
      가
      자동
      으로 설정된 경우
      전력 제한
      열에 4W에서 30W 사이의 전력 수준을 입력합니다.
    2. 모드
      가
      정적
      으로 설정된 경우
      사용된 전력
      열에 4W에서 30W 사이의 값을 입력합니다.
  3. Stratix 5410의 경우
    전력 우선 순위
    열에서 전력 우선 순위가
    높음
    인지
    낮음
    인지 선택합니다.
  4. 지원되는 총 전력
    필드에 4W에서 30W 사이의 값을 입력하여 총 PoE 전력 예산을 제한합니다. 전원이 이 값을 결정합니다.
  5. 설정
    을 선택하여 설정을 스위치로 보냅니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal