입력 보기 매개 변수

매개 변수
설명
포인트
구성이 적용되는 포인트의 번호를 나타냅니다.
포인트 연산
유형
포인트 쌍에 대한 평가 방법을 지정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
  • 단일
    (기본값). 각 포인트가 개별적으로 평가됩니다.
  • 등가
    . 포인트가
    불일치 시간
    을 기준으로 한 쌍(정상적으로 열림/정상적으로 열림 또는 정상적으로 닫힘/정상적으로 닫힘)으로 평가됩니다.
  • 보완
    . 포인트가
    불일치 시간
    을 기준으로 한 쌍(정상적으로 열림/정상적으로 닫힘 또는 정상적으로 닫힘/정상적으로 열림)으로 평가됩니다.
포인트 작동 유형
실행 모드 또는 프로젝트가 안전 보안 상태일 때 음영으로 표시됩니다.
포인트 연산
불일치 시간
상태 오류가 기록되기 전에 포인트 쌍이 허용되지 않는 상태에 있을 수 있는 최대 시간을 지정합니다. 유효한 값의 범위는 0ms에서 65,530ms(10ms 단위)까지입니다.
포인트 작동 유형
이
단일
로 설정되거나 장치가 실행 모드이거나 프로젝트가 안전 보안 상태라면
포인트 작동 불일치 시간
이 음영으로 표시됩니다.
포인트 모드
각 입력 포인트에 대한 모드를 지정합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 사용 안 함
    (기본값). 입력이 사용되지 않습니다.
  • 안전 펄스 테스트
    . 입력이 안전 평가에 참여하며 테스트 출력 펄스에 종속됩니다.
  • 안전
    . 입력이 안전 평가에 참여하지만 테스트 출력에 종속되지 않으며 반도체 입력으로 사용됩니다.
  • 표준
    . 입력이 안전 평가에 참여하지 않고 테스트 출력에 종속되지 않으며 표준 입력으로 사용됩니다.
유효한 조합은 유효한 포인트 모드 조합의 내용을 참조하십시오.
포인트 모드
실행 모드 또는 프로젝트가 안전 보안 상태일 때 음영으로 표시됩니다.
테스트 소스
각 입력에 사용되는 테스트 출력 포인트를 지정합니다.
  • 포인트 모드
    가
    안전 펄스 테스트
    로 설정되면
    테스트 소스
    를 사용할 수 있으며 기본적으로 짝수 포인트의 경우 0, 홀수 포인트의 경우 1로 기본값이 지정됩니다.
  • 포인트 모드
    가
    사용 안 함
    ,
    안전
    또는
    표준
    으로 설정되면
    테스트 소스
    는
    없음
    으로 설정되고 음영으로 표시됩니다.
입력 지연 시간
꺼짐 -> 켜짐/켜짐 -> 꺼짐
꺼짐에서 켜짐 또는 켜짐에서 꺼짐으로의 전환에 대한 입력 지연 시간 값을 지정합니다.
유효한 값의 범위는 0ms에서 126ms(6ms 단위)까지이며 기본값은 0입니다.
입력 지연 시간
실행 모드 또는 프로젝트가 안전 보안 상태일 때 음영으로 표시됩니다.
입력 오류 래치 시간
안전 입력 또는 테스트 출력 오류를 래치할 최소 시간을 지정합니다.
유효한 값의 범위는 0에서 65,530(10 단위)까지입니다. 기본값은 1000입니다.
입력 오류 래치 시간
실행 모드 또는 프로젝트가 안전 보안 상태일 때 음영으로 표시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal