폴트/프로그램 동작 보기 매개 변수

매개 변수
설명
포인트
구성이 적용되는 포인트를 나타냅니다.
폴트/프로그램 모드 중 출력 상태
컨트롤러의 모드가 프로그램으로 변경되거나 컨트롤러에서 출력 장치로의 연결이 끊어졌을 때 각 출력의 동작을 지정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
  • 꺼짐
    (기본값)
  • 켜짐
  • 보류
이 매개 변수는 실행 및 원격 실행 모드에서 사용할 수 없습니다.
주의:
폴트/프로그램 동작
보기, 컨트롤러 태그에서 또는 MSG 명령어로 폴트/프로그램 모드 값을 온라인으로 변경하지 마십시오. 변경 사항은 전원을 껐다 켠 후에만 적용됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal