폴트/프로그램 동작 보기
이 보기를 사용하여 컨트롤러의 모드가 폴트 또는 프로그램으로 변경될 때 장치가 사용하는 안전 상태 폴트 및 프로그램 값을 구성합니다. 이 보기를 사용하여 다음을 수행합니다.
- 컨트롤러가 프로그램 모드로 전환할 때 각 출력에 대한 값을 설정합니다.
- 컨트롤러에서 출력 장치로의 연결이 처음 설정된 후 끊어졌을 때 각 출력에 대한 값을 설정합니다.
- 프로그램 모드에서 통신 실패 시 출력 응답 방식을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.