장치 정의 대화 상자 매개 변수
장치 정의
대화 상자에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁:
장치 정의
대화 상자의 일부 매개 변수는 모든 장치 유형에 대해 사용할 수 있는 것은 아닙니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
장치 유형 | 장치 카탈로그 번호와 유형을 표시합니다. |
이름 | 장치 이름을 지정합니다. 이 이름은 IEC_61131 규격 이름이어야 합니다. 이 필드에 유효하지 않은 문자가 입력되었거나 이름이 40자를 초과하는 경우 소프트웨어는 해당 문자를 무시합니다. |
설명 | 장치에 대한 설명을 지정합니다. 설명은 512자 이내여야 합니다. 설명이 최대 길이를 초과하면 소프트웨어에서 초과된 문자를 무시합니다. |
슬롯 | 장치가 있는 슬롯 번호를 지정합니다. 플랫폼에 따라 1에서 최대 I/O 장치 수 사이의 슬롯 수만 유효합니다. 장치를 생성하는 경우 슬롯 번호는 기본적으로 사용 가능한 첫 번째 슬롯 위치로 설정됩니다. 컨트롤러를 보다 작은 I/O 최대 개수를 지원하도록 바꾸면 현재의 슬롯 값을 더 이상 사용할 수 없게 될 수도 있습니다. |
시리즈 | 장치의 시리즈를 지정합니다. |
수정 버전 | 장치의 주 수정 버전 및 부 수정 버전을 지정합니다. 부 수정 버전의 유효 범위는 1 ~ 255입니다. |
전자 키 지정 | 장치에 사용되는 전자 키 지정을 정의합니다. 전자 키 지정은 프로젝트에 정의된 장치와 설치된 장치를 비교합니다. 키 지정이 실패하면 폴트가 발생합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
전자 키 지정에 대한 자세한 정보는 Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique(발행물 LOGIX-AT001)을 참조하십시오. |
연결 | 연결 유형 또는 통신 형식을 설정합니다. 랙 연결 에 대한 자세한 내용은 랙 연결을 참조하십시오. |
구성 | 장치를 구성하는 엔터티를 표시합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
사용 가능한 값은 호스트 소프트웨어에 따라 다릅니다. 소프트웨어에서 지원하지 않는 값은 숨겨집니다. |
입력 데이터/출력 데이터 | 장치의 입력 및 출력 데이터 유형을 선택합니다. |
출력 모드 | 장치의 출력 모드를 정의합니다. |
카운터 | 장치의 카운터 번호를 선택합니다. |
이더넷 주소 | 장치에 대한 IP 구성을 지정합니다. 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
|
네트워크 주소 변환(Network Address Translation, NAT) 활성화 | NAT를 통해 주소가 지정된 장치에 대한 안전 통신을 활성화합니다. |
실제 장치 주소 | NAT의 사설 네트워크에서 장치의 IP 주소를 지정합니다. 인터넷 프로토콜 보기에서 찾을 수 있는 것과 동일한 IP 주소입니다.이 매개 변수는 네트워크 주소 변환(Network Address Translation, NAT) 활성화 확인란을 선택한 경우 사용할 수 있습니다. |
섀시 크기 | 어댑터 브리지 장치가 포함된 랙의 섀시 크기를 설정합니다. 유효한 섀시 크기만 표시됩니다. 섀시 크기를 섀시의 마지막 장치보다 작은 크기로 설정할 수 없습니다. 이 매개 변수는 장치가 토폴로지의 어댑터일 때만 사용할 수 있습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.