장치 정의 대화 상자

장치 정의
대화 상자를 사용하여 다음을 수행합니다.
  • 장치 유형 및 수정을 확인합니다.
  • 호스트 소프트웨어 역할인
    Studio 5000 Logix Designer®
    (으)로 ​장치 유형 및 수정을 변경합니다.
  • 장치별 매개 변수를 구성합니다.
    팁:
    사용 가능한 매개 변수는 구성 중인 장치를 기반으로 합니다. 장치에 적용되지 않는 매개 변수는 숨겨져 있습니다.
    온라인 또는 안전 보안 모드에서는 장치 정의를 변경할 수 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal