포인트 보기 매개 변수(출력 장치)

출력 장치에 대한
포인트
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
포인트
이 구성이 적용되는 포인트 번호를 표시합니다.
출력 상태 기간
프로그램 모드
컨트롤러가 프로그램 모드로 전환할 때 각 출력의 동작을 결정합니다. 프로그램 모드에서는 컨트롤러의 출력이 무시되고 출력이 다음에 따라 동작합니다.
  • 꺼짐
    - 출력이 0 또는 꺼짐
  • 켜짐
    - 출력이 1 또는 켜짐
  • 보류
    - 출력이 마지막 상태에서 유지됨
출력 상태 기간
폴트 모드
통신 폴트가 발생하고 장치가 통신 폴트 모드로 전환된 후 각 포인트의 출력에 수행할 작업을 지정합니다.
  • 꺼짐
    - 출력이 0 또는 꺼짐
  • 켜짐
    - 출력이 1 또는 켜짐
  • 보류
    - 출력이 현재 레벨에서 유지됨
폴트 모드 출력 상태
기간
폴트 값의 값이 최종 폴트 상태 전까지 유지되는 시간을 결정합니다.
팁: 5069-OW4I 및 5069-OX4I 장치에서는 이 매개 변수가 지원되지 않습니다.
폴트 모드 출력 상태
최종 상태
폴트 모드 출력 상태 기간 경과 후 장치가 켜짐 또는 꺼짐으로 전환되는지 여부를 결정합니다. 기본 최종 상태는 꺼짐입니다. 기간으로 영구를 선택하면 최종 상태를 선택할 수 없습니다. 장치가 현재 폴트 모드 상태로 유지됩니다.
팁: 5069-OW4I 및 5069-OX4I 장치에서는 이 매개 변수가 지원되지 않습니다.
프로그램 모드에서 통신이 실패한 경우 출력 상태
프로그램 모드에서 통신이 실패하는 경우 출력 동작을 결정합니다.
  • 출력을 프로그램 모드 상태로 유지
  • 출력을 폴트 모드 상태로 변경
로드 없음 진단 활성화
로드 없음 감지를 사용하도록 설정할지 여부를 지정합니다. 로드 없음은 터미널 중 하나에서 신호 와이어 연결이 끊겼는지 혹은 RTB가 제거되었는지 여부를 감지합니다.
진단
진단 정보에 대한
포인트xx 진단
을 엽니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal