포인트 보기(출력 장치)

포인트
보기에서 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 출력 장치에 대한 포인트 요약을 봅니다.
  • 다음의 경우에 각 출력 포인트의 동작을 구성합니다.
    • 통신 폴트가 발생하고 장치가 폴트 모드로 전환합니다.
    • 컨트롤러가 프로그램 모드로 전환합니다. 프로그램 모드에서는 컨트롤러의 출력이 무시되고 출력이 선택한 동작에 따라 동작합니다.
    • 컨트롤러가 프로그램 모드일 때 통신 오류가 발생합니다.
  • 추가 매개 변수를 구성하고 출력 포인트 문제를 진단합니다. 일부 출력 장치에는 사용할 수 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal