Loading
보도자료 | 2025년 6월 24일

인재, 위험 및 품질 압박이 심화됨에 따라 생명과학 제조 분야에서 AI 도입 급증

글로벌 설문 조사에 따르면 제조업체들이 불확실한 경제 상황에서 경쟁력을 유지하고 증가하는 환자 수요를 충족하기 위해 첨단 기술을 도입하고 있는 실태를 알 수 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
2025 sosm 생명과학

밀워키—2025년 6월 24일 — 세계 최대의 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 전문 기업인 Rockwell Automation, Inc.(NYSE: ROK)는 오늘 제10차 연례 "스마트 제조 현황 보고서: 생명과학 에디션" 결과를 발표했습니다. 이 글로벌 연구는 15개 주요 제조국의 생명과학 제조업에 종사하는 143명 리더들의 응답을 바탕으로 합니다.

생명과학 제조업체는 경제적 불확실성과 지속적인 인력 문제를 해결하는 동시에 수요 증가, 비용 증가, 사이버보안 위협 증가 및 복잡한 규정 준수 요구 사항에 대처하기 위해 노력하고 있습니다. 많은 기업들이 끊임없는 변화에 보다 민첩하게 대응하고 적응하기 위해 첨단 기술을 도입하고 있습니다.

생명과학 제조업체의 95%가 스마트 기술을 사용하거나 평가하고 있다고 답한 스마트 제조는 주목되는 분야입니다. 특히 기업들은 인공 지능(AI)을 사용하여 제품 품질을 개선하고, 시스템을 보호하고, 숙련된 인력이 드문 직원을 지원하고 있습니다. 또한 리더들은 신속한 성과를 넘어 장기적으로 역량을 확장하고 보다 안전한 운영을 구축하는 데 도움이 되는 기술에 투자하고 있습니다.

로크웰 오토메이션 생명과학 글로벌 산업 담당 부사장인 Matt Weaver는 “생명과학 제조업체들은 점점 더 복잡해지는 규제와 품질 저하 없이 출시 기간을 단축해야 한다는 압박에서 디지털 성숙도의 새로운 단계에 진입하고 있습니다. 올해의 보고서에 따르면 효율성을 최적화하는 것뿐만 아니라 제품 품질을 강화하고, 중요 인프라를 확보하고, 인력의 기술력을 향상시키기 위해 AI가 현대 생명과학 제조의 필수 요소가 되고 있음을 분명히 보여줍니다. 리더들이 연결성 있고 적응적이며 회복력 있는 운영을 위한 디지털 투자를 강화함에 따라 장기적인 사고로 전환하는 양상이 뚜렷해지고 있습니다"라고 말했습니다.

본 글로벌 조사의 주요 결과는 다음과 같습니다.

  • 스마트 제조는 거의 보편적으로 사용되고 있습니다.생명과학 제조업체의  95%가 스마트 기술을 사용하거나 평가 중에 있습니다.
  • AI의 주요 사용 사례가 명확합니다. 대부분의 기업은 AI를 사용하여 품질을 개선하고(53%), 운영을 간소화하고(50%), 사이버보안을 강화합니다(48%).
  • 인력 채용 문제는 여전히 큰 과제입니다.리더의 26%는 숙련된 직원을 찾는 것이 2025년 성장을 가로막는 가장 큰 장벽이라고 말합니다.
  • 인재 격차의 해소에 기술이 도움이 됩니다.생명과학 제조업체의 거의 절반이 인력을 지원하기 위해 AI(48%)와 자동화(46%)를 도입하고 있습니다.
  • 신기술이 주목을 받고 있습니다. 36%는 생성형 또는 인과관계 AI에 투자할 계획이며, 35%는 디지털 트윈과 시뮬레이션 툴을 모색하고 있습니다.
  • 투자는 장기적 가치에 집중되어 있습니다. 리더는 성장(66%), 용량 확장(62%) 및 운영 보호(50%)에 우선순위를 두고 있습니다.

대부분의 제조업체가 방대한 양의 데이터를 수집하지만, 그 중 46%만이 이를 효과적으로 활용하고 있다고 답했습니다. 디지털 툴이 확장됨에 따라 통찰력을 실행으로 옮기는 능력은 더욱 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 핵심이 될 것입니다.

Weaver는 “로크웰 오토메이션은 광범위한 산업 전문성과 다양한 자동화 및 정보 솔루션을 바탕으로 전 세계 생명과학 기업을 지원할 수 있는 독보적인 입지를 갖추고 있습니다. 디지털 트랜스포메이션과 스마트 제조를 향한 여정에서 어떤 단계에 있든, 당사는 기업을 현재 상태에서 만나 지속 가능한 성장을 달성할 수 있도록 지원할 것입니다”라고 말했습니다.

보고서의 전체 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.

진행 방법

이 보고서는 15개국의 생명과학 제조업체, 주문자상표부착생산자(OEM), 시스템 통합업체 및 엔지니어링 조달 회사(EPC) 소속 관리자와 임원 143명의 응답을 바탕으로 하고 있으며 다양한 산업 분야의 의사 결정권자 1,560명을 대상으로 Sapio Research와 로크웰 오토메이션의 공동 조사로 진행한 로크웰 오토메이션의 제10차 연례 스마트 제조 현황 보고서의 일부입니다.

Published 2025년 6월 24일

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


미디어 연락처

미셸 앤더슨
미셸 앤더슨
Rockwell Automation 글로벌 홍보팀
연결:

관련 뉴스
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 보도 자료
  5. Chevron LeftChevron Left 인재, 위험 및 품질 압박이 심화됨에 따라 생명과학 제조 분야에서 AI 도입 급증