Loading
보도자료

FactoryTalk InnovationSuite™ 보강

더욱 신속하고 간소화된 디지털 트랜스포메이션 위해 FactoryTalk InnovationSuite™ 기능 보강

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
FactoryTalk InnovationSuite™ 보강 hero image

양사의 기능 통합으로 중요 OT 데이터 소스의 OT/IT 통합 작업 간소화, 고객들의 커넥티드 엔터프라이즈 구축 지원

밀워키 - Media OutReach - 2020년 6월 10일 - 로크웰 오토메이션(Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK))과 PTC(NASDAQ: PTC)는 급성장하고 있으며 역동적인 산업용 디지털 트랜스포메이션 시장 니즈에 대응하기 위해 업계를 선도하는 PTC 플랫폼 기반 팩토리토크 이노베이션스위트(FactoryTalk InnovationSuite) 기능을 전략적으로 보강했다고 밝혔다. PTC 플랫폼 기반 팩토리토크 이노베이션스위트는 2018년 출시 이후 이미 고객들 사이에서 폭넓게 보급되었으며 운영 효율성을 향상시키고 계획에 없는 다운타임 빈도를 줄이는 한편 품질을 향상시켰다.

 이번에 단행한 기능 보강은 OT/IT 통합 기능 향상에 초점이 맞춰져있다. 이를 통해 고객들은 현장 기기, 제어 플랫폼 등 중요 소스로부터 실시간 운영 데이터를 맥락에 맞게 분류하는 한편 시리즈 기반 Historians와 생산관리시스템(MES)의 작동 시기를 설정한다. 맥락에 맞게 분류된 데이터와 기저 데이터 모델들은 PTC ThingWorx® 플랫폼과 같은 산업용 IoT/분석 플랫폼에 자동적으로 통합되어 고객들이 OT/IT 통합을 간소화, 자동화, 가속화할 수 있도록 한다.

 이와 같은 통합 능력은 데이터 정화, 통합, 맥락화 작업량을 최대 80%까지 줄여 디지털 트랜스포메이션 도입을 뒷받침한다. 또한 OT 데이터 모델을 유지, 강화하며 IT 시스템으로 전송한다. 이 데이터 모델들은 기저 정보와 함께 더욱 풍부한 인사이트로 가공되어 엔터프라이즈 수준의 결과 예측에 활용된다.

 아빈드 라오(Arvind Rao) 로크웰 오토메이션 정보 시스템 제품 관리부문장은 "디지털 트랜스포메이션을 통해 높은 수준의 재무적 성과를 얻는 데 있어 핵심은 데이터를 활용 가능한 인사이트로 가공하는 것이다. 이 같은 새로운 기능을 통해 고객들은 더욱 빠른 가치 실현 시간과 ROI(투자 대비 효과)를 얻을 수 있을 것"이라면서 "PTC와의 협업을 통해 또 하나의 획기적인 성과를 얻음과 동시에 IoT, 애널리틱스, MES, 증강현실 분야에서 모듈러와 통합 기능의 선도 기업으로 인정 받게 되어 기쁘다"고 밝혔다.

 하워드 헤플먼(Howard Heppelmann) PTC 커넥티드사업부 총괄부사장은 "PTC 플랫폼 기반 팩토리토크 이노베이션스위트의 기능을 더욱 폭넓게 통합하게 되어 기대가 크다. 특히 높은 가치를 지닌 디지털 유스케이스에 기술을 적용함으로써 고객들의 사업에 큰 혜택을 줄 수 있다"면서 "로크웰 오토메이션과의 전략적 관계를 지속하며 고객들이 커넥티드 엔터프라이즈 구축을 간소화, 가속화할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.

구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 보도 자료
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk InnovationSuite™ 기능 보강