Loading
주목할 만한 제품 | 2025년 5월 29일

개선된 Micro800 컨트롤러와 설계 소프트웨어의 최신 기능을 통해 스마트 장비 개발을 간소화하는 로크웰 오토메이션

확장된 컨트롤러 및 소프트웨어 기능을 통해 레거시 MicroLogix 컨트롤러에서 최신 Micro800 컨트롤러로 더 쉽고 빠르게 전환할 수 있어 마이그레이션 시간과 작업이 감소합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Connected Components Workbench 소프트웨어를 사용하는 엔지니어

산업 제조업체는 로크웰 오토메이션의 최신 Connected Components Workbench 소프트웨어 버전 23 릴리스를 사용하는 Allen-Bradley Micro850 2080-L50E 및 Micro870 2080-L70E 컨트롤러 펌웨어 버전 23을 사용하여 더 스마트한 장비를 더욱 빠르고 효율적으로 설계할 수 있습니다.

개선된 컨트롤러는 최신 원격 LCD 연결 지원을 통해 컨트롤러 변수 수정 사항을 쉽게 모니터링할 수 있습니다. 3.5인치 원격 LCD 디스플레이는 모드 변경, 프로그램 백업 및 복원, 사용자 정의 화면 등과 같은 확장된 컨트롤러 기능을 지원합니다. MicroLogix 컨트롤러 내장 LCD 디스플레이 기능을 유지할 수 있는 Micro850 및 Micro870 2080-Lx0E 컨트롤러는 전환 위험이 감소된 친숙한 사용자 인터페이스를 제공합니다.

또한 컨트롤러 펌웨어 버전 23과 Connected Components Workbench 버전 23이 최소 소프트웨어 요구 사항인 경우 PLCC(Programmable Controller Communication Command) 기능이 Micro850 2080-L50E 컨트롤러로 확장됩니다. 이 기능은 MicroLogix 사용자에게 기존 통신 방법과의 하위 호환성을 제공하여 MicroLogix 컨트롤러처럼 통신할 수 있는 추가 컨트롤러 옵션을 제공합니다. Modbus TCP 서버를 통한 초기 IPv6 주소 지정 지원은 Micro800 컨트롤러 연결을 위한 광범위한 IP 주소 선택을 글로벌 네트워크로 확장하여 장치 배포 및 통신을 간소화합니다.

소프트웨어 버전 23은 최대 64자의 긴 암호 지원을 통해 컨트롤러와 프로그램 구성 단위(POU)에 대한 보안을 강화합니다. 또한 이 단일 소프트웨어 다운로드에서는 PowerFlex 인버터 파라미터 및 Micro800 컨트롤러 태그 변수에 대한 트렌드 기능을 제공하여 설정 시간을 절약하고 유지보수를 개선할 수 있습니다.

Published 2025년 5월 29일

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


주제: 마이크로 제어 시스템 FactoryTalk Connected Components Workbench
관련 뉴스
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 보도 자료
  5. Chevron LeftChevron Left 스마트 장비 설계 및 개발 가속화