Loading
Press Release | October 29, 2026

로크웰 오토메이션, OEM의 새로운 사이버보안 규제 대응을 지원하기 위한 SecureOT 기능 발표

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

SecureOT 기능은 장비 제조 기업이 취약성을 식별하고, 사이버보안 태세를 문서화하며, 장비 수명 주기 전반에 걸쳐 규제 준수 준비를 지원할 수 있도록 돕습니다.

밀워키, 2026년 10월 29일 /PRNewswire/ -- 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 전문 세계 최대 기업인 로크웰 오토메이션(Rockwell Automation, Inc., NYSE: ROK)은 오늘, 장비 제조 업체(OEM)의 규제 준수 노력을 간소화하고 보안 중심 설계 관행을 강화하며, 장비 수명 주기 전반에 걸친 사이버보안 위험 관리를 지원하도록 설계된 신규 SecureOTTM 사이버보안 기능을 발표했습니다.

Rockwell Automation introduces SecureOT capabilities to help OEMs address emerging cybersecurity regulations

사이버보안 규제, 예를 들어 사이버 복원력법(Cyber Resilience Act, CRA)과 기계류 규정(MR)는 2026년과 2027년에 주요 준수 마감일을 앞두고 있습니다. 이러한 규제가 장비 제조 업체의 요구사항을 재편함에 따라, OEM은 사이버보안 준비 상태를 입증하고, 상세한 문서를 유지 관리하며, 배포된 자산에 대한 지속적인 지원을 제공해야 하는 압박을 점점 더 크게 받고 있습니다. 로크웰 오토메이션의 OEM 어드밴티지 플레이북(OEM Advantage Playbook) 조사 결과에 따르면, 이러한 압박은 시장 전반에서 감지되고 있습니다. 5개 OEM 기업 중 2개 사는 이미 변화하는 규제 준수 요구사항을 대응하고 있으며, 63%는 사이버 위험이 계속될 것으로 예상하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 많은 사람들이 자신의 현재 준비 상태와 이를 해결하기 위해 필요한 조치에 대한 가시성이 부족합니다. 로크웰 오토메이션의 SecureOT 기능은 OEM이 선제적인 사이버보안 관리를 할 수 있도록 지원하고, 규제 준수 준비 과정을 보다 반복 가능하고 확장 가능한 프로세스로 만들어 이러한 과제들을 해결하는 데 도움을 줍니다.

로크웰 오토메이션은 OEM 중심 기능을 포함한 SecureOT를 확장하여, 사이버보안 평가, 자문 서비스, 장비 수준 가시성, 취약성 식별 및 규제 준수 보고를 통해 장비 제조 업체가 변화하는 요구사항을 탐색할 수 있도록 지원합니다. SecureOT™ 플랫폼을 기반으로 하는 이러한 기능은 조직이 취약점을 식별하고, 사이버보안 태세를 문서화하며, 장비 수명 주기 전반에 걸쳐 규제 준비를 지원할 수 있도록 돕습니다.

기술, 서비스, 그리고 산업 사이버 보안 전문성을 결합함으로써 SecureOT는 OEM들이 반응적인 규정 준수 활동에서 벗어나 보다 선제적이고 확장 가능한 사이버보안 위험 관리 방식으로 전환할 수 있도록 지원합니다. 주요 기능은 다음과 같습니다.

  • 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어의 상세 인벤토리를 갖춘 장비 수준의 자산 가시성을 확보합니다.
  • 취약성 식별을 통해 기계 보안 및 준수에 영향을 미칠 수 있는 사이버보안 위험을 발견합니다.
  • 고객 투명성 확보, 감사 준비 및 규제 문서화 요건을 지원하는 내보내기 가능한 규제 준수 보고서를 제공합니다.
  • 사이버보안 평가 및 자문 서비스를 통해 취약점을 식별하고, 거버넌스 프로세스를 구축하며, IEC 62443과 같은 표준에 부합하도록 지원합니다.
  • 새로 공개되는 취약점에 대한 가시성을 유지하고 지속적인 위험 관리를 지원하며 설치 후 사이버보안 의무를 충족하도록 돕는 지속적인 모니터링 기능을 제공합니다.

"OEM들은 혁신을 지속하고 고품질의 기계를 납기에 맞춰 제공하는 동시에, 사이버보안 준비 태세를 입증해야 한다는 전례 없는 압박에 직면해 있습니다."라고 로크웰 오토메이션의 글로벌 사이버 보안 서비스 디렉터인 릭 카운은 말했습니다. "SecureOT 기술, 자문 서비스, 그리고 로크웰 오토메이션의 산업 전문성을 결합함으로써, 우리는 OEM들이 사이버보안을 단순한 규제 준수 활동이 아닌 전략적인 비즈니스 이점으로 만들 수 있도록 돕고 있습니다."

SecureOT에 대해 자세히 알아보고 로크웰 오토메이션이 장비 제조 업체의 진화하는 사이버보안 요건 대응을 어떻게 돕는지 확인하려면 여기를 클릭하세요.

자주 묻는 질문(FAQ):

SecureOT는 OEM이 사이버보안 준비 상태를 강화하도록 어떻게 지원합니까? 
SecureOT는 OEM이 사이버보안 준비 상태를 평가하고, 취약성을 식별하며, 장비 사이버보안 태세를 문서화하고, 장비 수명 주기 전반에 걸쳐 규제 준비를 지원할 수 있도록 돕습니다. 사이버보안 평가, 자문 서비스 및 SecureOT Platform 기능을 결합함으로써 OEM들은 보안 설계 원칙을 구현하는 동시에 사이버보안 위험에 대한 가시성을 높일 수 있습니다.

SecureOT는 OEM이 사이버 복원력 법과 기계류 규정와 같은 규제에 대비하도록 어떻게 지원합니까? 
SecureOT Platform을 활용하면 OEM이 제품 라이프사이클 전반에 걸쳐 보안 중심 설계를 지원하는 동시에 기계 사이버보안 위험에 대한 가시성을 확보할 수 있습니다. 이를 통해 규제 요건에 필요한 문서화 과정을 단순화하면서, 규제 준수를 지원하는 데 필요한 엔지니어링 시간과 위험을 최소화합니다.   

OEM 사이버보안에 대한 로크웰 오토메이션만의 차별화된 접근 방식은 무엇입니까? 
로크웰 오토메이션은 산업 자동화 전문성, OT 사이버보안 기술, 평가, 자문 서비스, 그리고 장비 수준 가시성을 통합된 접근 방식으로 결합합니다. 이는 OEM이 보안 설계 기반 개발, 지속적인 취약점 관리, 규정 준수 문서화 및 장비 수명 주기 지원을 뒷받침하는 확장 가능한 사이버보안 프로그램을 구축하는 데 도움이 됩니다.

로크웰 오토메이션 정보
Rockwell Automation, Inc.(NYSE: ROK)은 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 분야의 글로벌 리더입니다. 로크웰 오토메이션은 인간의 상상력과 기술의 잠재력을 연결하여 인간의 가능성을 확장함으로써 더욱더 생산적이고 지속 가능한 세상을 만들어갑니다. 로크웰 오토메이션은 미국 위스콘신주 밀워키에 본사를 두고 있으며 2025년 회계연도 말 기준으로 2만 6,000명의 전담 직원이 100개 이상의 국가에서 고객 지원에 최선을 다하고 있습니다. 로크웰 오토메이션이 산업 전반에 걸쳐 어떻게 커넥티드 엔터프라이즈를 구현하는지 자세히 알아보려면 www.rockwellautomation.com을 방문하세요.

SOURCE Rockwell Automation, Inc.

Published 2026년 10월 29일

About Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.

About the Rockwell Automation PartnerNetwork

Rockwell Automation believes we're better together—and we do our part by delivering an expansive, global partner ecosystem of market-leading technology, superior support and services, and an integrated and streamlined approach to business. Succeed on an international scale by utilizing our network's breadth of innovative technologies and services that no single vendor can provide alone. To learn more about how the PartnerNetwork is helping to deliver the value of The Connected Enterprise, visit PartnerNetwork Program.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 보도 자료
  5. Chevron LeftChevron Left 로크웰 오토메이션, OEM의 새로운 사이버보안 규제 대응을 지원하기 위한 SecureOT 기능 발표
본 사이트의 콘텐츠는 인공 지능(AI)을 통해 번역되었으며, 사람의 검토나 편집을 거치지 않았습니다. 콘텐츠에는 오류나 부정확한 내용이 포함될 수 있으며, 아무런 보증 없이 “있는 그대로” 제공됩니다. 콘텐츠의 공식 버전은 영어 버전입니다.
계속 진행하기 위해 쿠키 설정을 업데이트하십시오..
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • 소셜 미디어 쿠키
  • 기능 쿠키
  • 성능 쿠키
  • 마케팅 쿠키
  • 모든 쿠키
귀하는 쿠키 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이곳에서 확인하십시오. {0} 개인 정보 보호 정책
CloseClose