Loading
Press Release | November 10, 2026

로크웰 오토메이션, 현대 제조업을 위한 고성능 비주얼라이제이션을 제공하는 PanelView Pro 출시

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

새로운 HMI는 성능, 내구성, 모듈형 설계를 결합했으며, FactoryTalk View ME 애플리케이션에서의 마이그레이션을 간소화합니다.

위스콘신주 밀워키, 2026년 11월 10일 /PRNewswire/ -- 세계 최대의 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 전문 기업인 Rockwell Automation, Inc.(NYSE: ROK)는 오늘 까다로운 산업 환경을 위해 설계된 고성능 그래픽 터미널인 PanelView™ Pro의 출시를 발표했습니다. FactoryTalk® View Machine Edition(ME)애플리케이션용으로 제작된 PanelView Pro는 더 빠른 성능, 향상된 내구성 및 유지보수와 라이프사이클 관리를 간소화하는 모듈형 아키텍처를 결합하여 기존 애플리케이션의 손쉬운 마이그레이션 경로를 제공합니다.

Rockwell Automation introduces PanelView Pro to deliver high-performance visualization for modern manufacturing

제조기업이 노후화된 인프라를 현대화해야 한다는 압박이 커지면서, 많은 기업이 운영의 연속성을 유지하는 동시에 변화하는 사이버보안 및 규제 준수 요구사항을 균형 있게 맞추는 데 어려움을 겪고 있습니다. Human Machine Interface(HMI) 시스템을 업그레이드할 때는 종종 애플리케이션 재개발, 판넬 수정, 생산 가동 중단 시간이 필요합니다. PanelView Pro는 고객이 기존 FactoryTalk View ME 애플리케이션을 유지하면서 최신 하드웨어 플랫폼으로 전환할 수 있도록 하여 이러한 과제를 해결합니다.

"제조기업은 점점 더 까다로워지는 운영을 따라잡으면서 장기적인 현대화 목표를 지원할 수 있는 비주얼라이제이션 기술이 필요합니다."라고 로크웰 오토메이션의 시각화 및 자산 관리 부문 부사장 겸 총괄 매니저인 Angela Rapko는 말했습니다. "PanelView Pro는 고객이 현대적인 그래픽 터미널에서 기대하는 성능, 내구성, 유연성을 결합했으며, 모듈형 설계를 통해 유지보수를 간소화하고 기존 FactoryTalk View ME 투자 자산을 보호하는 데 도움을 줍니다."

PanelView Pro의 주요 기능은 다음과 같습니다. 

  • 고성능이 요구되는 애플리케이션을 위한 탁월한 성능 – 최신 하드웨어 플랫폼을 기반으로 한 PanelView Pro는 더 빠른 처리 속도, 반응성 높은 그래픽, 그리고 향상된 연결성을 제공하여 오늘날의 고속 제조 환경과 비주얼라이제이션 요구 사항을 지원합니다.
  • 모듈형 설계로 라이프사이클 단순화 실현 – 까다로운 작동 환경을 견딜 수 있도록 설계된 이 제품은 모듈형 아키텍처를 적용하여 디스플레이와 로직 구성요소를 분리함으로써 고객이 전체 터미널 대신 개별 모듈을 서비스, 교체 또는 업그레이드할 수 있도록 합니다. 이는 유지보수 비용을 절감하고, 예비 부품 전략을 간소화하며, 시스템 가용성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
  • 현대적 운영을 위한 사이버보안 준비 – 관리형 운영 체제 위에 구축된 PanelView Pro는 안전한 원격 액세스 기능을 제공하여 제조기업이 변화하는 사이버보안 요구 사항을 해결하고, 현대화 이니셔티브를 지원하며, 연결된 운영 전반에 걸쳐 위험을 줄일 수 있도록 돕습니다.
  • 직관적인 현대화 경로 – PanelView Pro는 애플리케이션 재사용과 공통 컷아웃을 지원하여 PanelView Plus 7 Performance 터미널에서의 마이그레이션을 간소화하고, 엔지니어링 작업을 줄이며, 불필요한 판넬 재설계를 피하면서 가동 중단 시간을 최소화합니다.

"제조기업은 생산 연속성을 유지하면서 노후화된 HMI 인프라를 현대화하고, 사이버보안을 강화하며, 더 나은 생산 현장 가시성과 상황에 맞는 정보를 필요로 하는 AI 기반 운영에 대비할 수 있는 실질적인 방법이 필요합니다."라고 ARC Advisory Group의 부사장인 Craig Resnick은 말했습니다. "PanelView Pro는 더 높은 성능의 비주얼라이제이션, 향상된 내구성 및 애플리케이션 재사용을 지원하는 모듈형 아키텍처를 통해 이러한 우선순위를 해결합니다. 또한 FactoryTalk View ME에서의 마이그레이션을 간소화하고 기존 투자를 보호하는 데에도 도움을 줍니다. 이러한 라이프사이클 중심 접근 방식은 장기적인 복원력, 유지보수성 및 보다 정보에 기반한 운영 결정을 지원하는 동시에 현대화의 비용, 복잡성 및 운영 리스크를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다."

PanelView Pro는 로크웰 오토메이션의 비주얼라이제이션 포트폴리오의 일부로, 고객에게 FactoryTalk View ME 애플리케이션을 현대화할 수 있는 명확한 경로를 제공하며, 라이프사이클 관리를 단순화하고 시각화 솔루션 전반에 걸쳐 일관된 하드웨어 경험을 유지합니다. PanelView Pro는 2026년 4분기부터 고객에게 제공될 예정이며, 추가 모듈형 구성요소와 확장된 구성은 2027년 내에 순차적으로 제공될 예정입니다.

PanelView Pro에 대한 자세한 정보는 https://www.rockwellautomation.com/ko-kr/products/hardware/hmi/panelview-pro.html에서 확인할 수 있습니다.

FAQ

PanelView Pro란 무엇인가요? 
로크웰 오토메이션의 PanelView Pro는 까다로운 산업용 애플리케이션을 위해 설계된 고성능 그래픽 터미널입니다. 이 제품은 빠른 처리 속도, 반응성이 뛰어난 그래픽, 향상된 사이버보안 기능, 그리고 유지보수와 라이프사이클 관리를 간소화하는 모듈형 아키텍처를 결합하고 있습니다. 또한 기존 FactoryTalk View ME 애플리케이션에 대해 간단한 마이그레이션 경로를 제공하여, 고객이 대대적인 재개발 없이도 현대화할 수 있도록 지원합니다.

PanelView Pro는 누구를 위해 설계되었나요? 
PanelView Pro는 가동 중단 시간, 엔지니어링 노력 및 운영 리스크를 최소화하면서 노후화된 HMI 인프라를 현대화하고자 하는 OEM, 시스템 통합업체 및 최종 사용자를 위해 설계되었습니다.

PanelView Pro는 어떤 문제를 해결합니까? 
많은 제조기업이 노후화된 HMI 하드웨어를 교체해야 하지만, 애플리케이션 재개발, 판넬 재설계, 생산 가동 중단 시간에 대한 우려를 가지고 있습니다. PanelView Pro는 기존 FactoryTalk View ME 투자를 보존하면서 최신 하드웨어로 전환할 수 있도록 저비용 마이그레이션 경로를 제공합니다.

PanelView Pro는 유지보수를 어떻게 간소화합니까? 
모듈형 아키텍처로 디스플레이와 로직 모듈이 분리되어 있어, 고객이 전체 터미널을 교체하지 않고도 개별 구성요소만 교체할 수 있습니다. 이는 유지보수 비용을 줄이고, 서비스 용이성을 향상시키며, 예비 부품 관리를 간소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

로크웰 오토메이션 정보
Rockwell Automation, Inc.(NYSE: ROK)는 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 분야의 글로벌 리더입니다. 로크웰 오토메이션은 인간의 상상력과 기술의 잠재력을 연결하여 인간의 가능성을 확장함으로써 더욱더 생산적이고 지속 가능한 세상을 만들어갑니다. 로크웰 오토메이션은 미국 위스콘신주 밀워키에 본사를 두고 있으며 2025년 회계연도 말 기준으로 2만 6,000명의 전담 직원이 100개 이상의 국가에서 고객 지원에 최선을 다하고 있습니다. 로크웰 오토메이션이 산업 기업 전반에 걸쳐 어떻게 커넥티드 엔터프라이즈를 구현하는지 자세히 알아보려면 www.rockwellautomation.com을 방문하십시오. 

SOURCE Rockwell Automation, Inc.

Published 2026년 11월 10일

About Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.

About the Rockwell Automation PartnerNetwork

Rockwell Automation believes we're better together—and we do our part by delivering an expansive, global partner ecosystem of market-leading technology, superior support and services, and an integrated and streamlined approach to business. Succeed on an international scale by utilizing our network's breadth of innovative technologies and services that no single vendor can provide alone. To learn more about how the PartnerNetwork is helping to deliver the value of The Connected Enterprise, visit PartnerNetwork Program.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 보도 자료
  5. Chevron LeftChevron Left 로크웰 오토메이션, 현대 제조업을 위한 고성능 비주얼라이제이션을 제공하는 PanelView Pro 출시
본 사이트의 콘텐츠는 인공 지능(AI)을 통해 번역되었으며, 사람의 검토나 편집을 거치지 않았습니다. 콘텐츠에는 오류나 부정확한 내용이 포함될 수 있으며, 아무런 보증 없이 “있는 그대로” 제공됩니다. 콘텐츠의 공식 버전은 영어 버전입니다.
계속 진행하기 위해 쿠키 설정을 업데이트하십시오..
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • 소셜 미디어 쿠키
  • 기능 쿠키
  • 성능 쿠키
  • 마케팅 쿠키
  • 모든 쿠키
귀하는 쿠키 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이곳에서 확인하십시오. {0} 개인 정보 보호 정책
CloseClose