Loading
보도 자료 | 2024년 11월 12일

NVIDIA Omniverse를 통해 자율 운영을 구현한 로크웰 오토메이션

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

AI 및 디지털 트윈을 통해 대규모 고급 제조를 추진하는 산업계 거물

밀워키--(BUSINESS WIRE)-- 산업 자동화 및 디지털 혁신에 전념하는 세계 최대 기업인 Rockwell Automation, Inc.(NYSE: ROK)는 오늘 인공지능과 물리 기반 시뮬레이션 기술을 통해 공장 운영을 개선하기 위해 NVIDIA Omniverse 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스를 자사의 Emulate3D™ 디지털 트윈 소프트웨어에 통합한다고 발표했습니다.

디지털 트윈은 시뮬레이션 모델과 에뮬레이션을 통해 장비 개발 및 제어 테스트를 향상시켜 스타트업 시간과 위험을 줄입니다. 장비가 라인에 연결됨에 따라 모델이 확장되고, 고립된 전문성과 별도로 설계된 컴포넌트 간의 통합 문제로 인해 어려움이 발생합니다. 여러 장비 간의 상호 운용성을 포함한 시스템 수준의 관점을 통해 이러한 문제를 해결할 수 있지만, 시스템 수준 테스트를 위해서는 협업이 필요합니다. 라인이 확장됨에 따라 디지털 트윈이 커질수록 더 많은 컴퓨팅 성능을 필요로 하며, 이로 인해 병목 현상이 발생할 위험이 있습니다. 자동화 리더는 디지털 트윈의 성공을 바탕으로 전체 공장 규모 모델을 구축할 수 있는 확장 가능한 솔루션이 필요합니다.

로크웰 오토메이션의 Emulate3D 소프트웨어는 최신 NVIDIA Omniverse API를 사용하여 OpenUSD 상호 운용성과 NVIDIA RTX 렌더링 기술을 기반으로 공장 규모의 동적 디지털 트윈을 생성합니다. 이전에는 비주얼라이제이션이 가능했지만, 이번 개선을 통해 시스템 내의 여러 장비에 대한 진정한 에뮬레이션 및 동적 테스트가 가능해졌습니다. 2025년 초에 계획된 이러한 통합을 통해 제조 환경을 위한 향상된 비주얼라이제이션 및 시뮬레이션 기능을 가능하게 할 것입니다.

로크웰 오토메이션의 회장 겸 CEO인 블레이크 모렛(Blake Moret)은 "Emulate3D와 NVIDIA Omniverse의 통합은 자율 운영을 실현하는 데 있어 큰 진전을 의미합니다. 로크웰 오토메이션은 심층적인 산업 전문성과 NVIDIA의 최첨단 기술을 결합하여 고객이 제조 프로세스에서 새로운 차원의 효율성, 혁신 및 협업을 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다”라고 말했습니다.

Emulate3D는 NVIDIA Omniverse를 사용하여 여러 개의 동적 디지털 트윈을 결합하고 웹 앱을 통해 완전한 공장으로 시각화할 수 있도록 지원합니다. 공급업체에 구애받지 않으면서 확장 가능한 이러한 접근 방식은 다양한 팀의 엔지니어가 협업하여 만든 공장 규모의 디지털 트윈에 대한 증가하는 수요에 대응합니다.

로크웰 오토메이션의 산업 자동화 전문 지식과 Emulate3D의 포괄적인 모델링 기능은 NVIDIA Omniverse 플랫폼과 결합되어 대규모 실시간 협업을 가능하게 합니다.

NVIDIA의 Omniverse 및 시뮬레이션 기술 부문 부사장인 Rev Lebaredian은 "AI 기반 디지털 트윈은 차세대 디지털 제조 및 자동화를 주도하고 있습니다. 로크웰 오토메이션의 Emulate3D 소프트웨어를 사용하는 제조업체는 NVIDIA Omniverse를 통해 실시간으로 운영을 협업하여 시각화, 시뮬레이션 및 최적화할 수 있습니다"라고 말했습니다.

이 협업 솔루션을 통해 제조업체는 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.

  • Emulate3D의 다중 모델 기술을 통한 하이퍼스케일 기능
  • 최대 유연성을 위한 클라우드 기반 배포 옵션
  • 다양한 3D 애플리케이션에 대해 공급업체에 구애받지 않는 연결성
  • 이해 관계자 비주얼라이제이션을 위한 통합 웹 애플리케이션

Emulate3D™ 디지털 트윈 소프트웨어는 사용자가 잠재적인 제어 문제를 사전에 파악하여 구현 과정에서 귀중한 시간과 리소스를 절약할 수 있도록 도와줍니다. 공장 직원은 새로운 시스템에 대한 교육을 받고, 향후 성과를 예측하고, 실제 상황에 영향을 미치지 않고 라인 변경을 시뮬레이션할 수 있는 가상 공간을 확보하여 추가 지원을 받습니다. Emulate3D 디지털 트윈 소프트웨어는 산업 운영의 효율성과 정밀성을 강화하는 포괄적이고 역동적인 접근 방식을 제공합니다.

개발자는 NVIDIA Omniverse를 통해 다양한 공장 계층을 포괄적인 모델에 통합하여 아키텍처 소프트웨어와 산업용 디지털 트윈을 결합할 수 있습니다. 이를 통해 산업 디자인과 운영 전반에 걸쳐 보다 긴밀한 조정이 가능해졌습니다. 확장성을 염두에 두고 구축된 Omniverse의 Universal Scene Description(OpenUSD) 기반과 클라우드 배포는 프로젝트와 함께 확장되어 가장 복잡한 작업에 대한 고객 요구 사항도 충족할 수 있도록 지원합니다.

이 독특한 솔루션은 특히 소비재, 식품 및 음료, 생명과학, 반도체 제조, 자동차, 물류 처리 등 복잡한 하이브리드 애플리케이션을 갖춘 산업 분야에서 매우 유용합니다.

11월 20일 수요일 Automation Fair에서 Moret 및 Lebaredian과 함께 이번 협업, 자율 기술 분야에서 로봇 공학과 AI 활용, 그리고 산업 운영의 미래에 대해 논의하는 독점적인 Fireside 채팅을 놓치지 마십시오. 두 회사는 다가올 Automation Fair에서 이 기술을 선보일 예정이며, 참석자들은 공장 규모의 디지털 트윈의 힘을 직접 경험할 수 있습니다.

2024년 11월 18일부터 21일까지 캘리포니아 애너하임에서 열리는 Automation Fair에 등록하려면 여기를 클릭하십시오. 여기에서 로크웰 오토메이션과 Emulate3D에 대해 자세히 알아보십시오.

로크웰 오토메이션 정보

Rockwell Automation Inc.(NYSE: ROK)는 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 분야의 글로벌 리더입니다. 로크웰 오토메이션은 인간의 상상력과 기술의 잠재력을 연결하여 인간의 가능성을 확장함으로써 더욱 생산적이고 지속 가능한 세상을 만들어갑니다. 로크웰 오토메이션은 미국 위스콘신주 밀워키에 본사를 두고 있으며 2024년 회계연도 말 기준으로 2만 7,000명의 전담 직원이 100개 이상의 국가에서 고객 지원에 최선을 다하고 있습니다. 로크웰 오토메이션이 산업 전반에 걸쳐 어떻게 커넥티드 엔터프라이즈를 구현하는지 자세히 알아보려면 www.rockwellautomation.com을 방문하십시오.

로크웰 오토메이션
Chaya Jacobs
홍보 담당 이사
+1 414-305-2784
cjacobs@rockwellautomation.com

출처: Rockwell Automation, Inc.

Published 2024년 11월 12일

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.

About the Rockwell Automation PartnerNetwork

Rockwell Automation believes we're better together—and we do our part by delivering an expansive, global partner ecosystem of market-leading technology, superior support and services, and an integrated and streamlined approach to business. Succeed on an international scale by utilizing our network's breadth of innovative technologies and services that no single vendor can provide alone. To learn more about how the PartnerNetwork is helping to deliver the value of The Connected Enterprise, visit PartnerNetwork Program.


  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 보도 자료
  5. Chevron LeftChevron Left NVIDIA Omniverse를 통해 자율 운영을 구현한 로크웰 오토메이션