연결된 운영, AI 도입, IT/OT 융합으로 인해 운영 리스크가 확대됨에 따라 산업 기업들의 사이버보안 투자 확대
밀워키, 2026년 9월 22일 /PRNewswire/ -- 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 분야의 세계 최대 기업인 로크웰 오토메이션(Rockwell Automation, Inc.,NYSE: ROK)은 오늘 17개국 1,500명의 제조 및 산업 운영 의사결정권자들의 의견을 바탕으로 한 산업 인사이트 보고서인 "연결성 시대의 운영 복원력(Operational Resilience in the Age of Connectivity)"을 발표했습니다. 연구 결과는 포괄적인 사이버 보안 보호에 대한 신뢰와 운영 위험 사이에 괴리가 있음을 보여줍니다. 비록 산업 기업들이 사이버 보안에 투자하고 있지만, 이러한 투자가 자동적으로 운영 회복력으로 이어지지는 않습니다.
기업들이 정보 기술(IT)과 운영 기술(OT) 시스템을 계속해서 연결하고, AI 이니셔티브를 확장하며, 기업 전반에 걸쳐 운영 데이터를 활용하는 범위를 넓혀감에 따라, 사이버 관련 위험에 노출될 수 있는 새로운 가능성이 뒤따릅니다. 실제로 산업 기업의 3분의 1 이상이 사이버보안 위험을 성장을 저해하는 가장 큰 외부 걸림돌 중 하나로 꼽았으며, 이는 운영 환경의 연결성이 높아짐에 따라 복원력 강화의 필요성을 강조하고 있습니다.
보고서의 주요 결과는 다음과 같습니다.
- 사고 노출 증가에도 불구하고 높은 신뢰 유지: 지난 1년 동안 기업의 46%가 사이버보안 사고를 겪었음에도 불구하고, 90%는 사고를 예방, 차단 또는 복구할 수 있는 역량에 대해 자신감을 보였습니다.
- 사이버보안의 높은 ROI 체감: 기업의 62%가 이미 사이버보안 플랫폼에 투자했으며, 사이버보안은 응답자들이 보고한 기술 투자 중 두 번째로 높은 투자 수익(ROI)를 창출하는 항목으로 조사되었습니다.
- 사이버보안 대응의 일환으로 AI 활용 기대: 45%의 기업이 향후 12개월 이내에 사이버보안 이니셔티브에 AI와 머신 러닝을 적용할 계획입니다.
- 위험과 기회를 동시에 제공하는 IT/OT 융합: IT와 OT의 통합 지점은 사이버보안 사고에 두 번째로 취약한 영역으로 꼽혔습니다. 동시에, 37%는 IT/OT 아키텍처 보안이 향후 5년 동안 긍정적인 비즈니스 성과를 이끌 것이라고 말합니다.
로크웰 오토메이션의 사이버보안 서비스 글로벌 이사인 릭 카운(Rick Kaun)은 "산업 기업들은 사이버보안이 가동시간, 연속성, 생산성 및 성장에 직접적인 영향을 미친다는 점을 잘 이해하고 있지만, 단순한 기술 투자만으로는 운영 복원력이나 보안태세에 대한 신뢰를 구축할 수 없습니다"라고 말했습니다. 진정한 회복력은 사이버 보안이 비즈니스 전략의 필수 요소가 될 때 구축됩니다. 위험을 선제적으로 관리하고 혼란에 대비하는 기업은 운영을 보호하고 생산을 지속하며 경쟁 우위를 확보할 수 있는 더 나은 위치에 있습니다.
"연결성 시대의 운영 복원력" 보고서 전문은 여기에서 확인할 수 있으며, 점점 더 연결되는 환경에서 산업 기업들이 사이버보안을 강화하고 IT/OT 융합을 관리하며 더욱 복원력 있는 운영 체계를 구축하는 방법에 대해 다루고 있습니다.
자주 묻는 질문:
운영 회복력이란 무엇인가요?
운영 회복력이란 선제적으로 위험을 관리하고 차질을 최소화하며 인시던트 발생 시 신속한 복구를 제공함으로써 안전하고 확실하며 신뢰할 수 있는 산업 운영을 유지할 수 있는 기업의 역량을 의미합니다.
IT/OT 융합이 사이버보안 위험을 증가시키는 이유는 무엇인가요?
IT/OT 융합은 공격 표면을 확장하고 새로운 연결 접점을 만들어내며, IT 환경에서 시작된 위협이 산업 운영에까지 영향을 미칠 수 있게 하므로 사이버보안 위험을 증가시킵니다. 운영 데이터, 시스템, 사용자 및 제3자 연결이 점점 더 상호 연결됨에 따라, 단일 사이버 사고가 생산, 안전, 품질 및 비즈니스 연속성 전반에 걸쳐 더 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다.
산업 기업들은 인공지능(AI)을 사이버보안에 어떻게 활용하고 있나요?
조사에 따르면 산업 기업의 45%가 탐지, 모니터링 및 위험 관리 역량을 향상하기 위해 향후 12개월 내에 AI 및 머신 러닝을 사이버보안에 적용할 계획입니다.
조사 방법론
이 보고서는 Sapio Research가 로크웰 오토메이션과 공동으로 실시했으며, 주요 제조 국가 17개국에서 관리자부터 최고 경영진에 이르기까지 다양한 직책을 맡은 1,560명의 응답자 의견을 분석한 것입니다. 설문조사 답변은 소비재, 식음료(F&B), 자동차, 반도체, 에너지, 생명과학 등을 비롯한 다양한 산업 분야에서 수집되었습니다. 매출 1억 달러부터 300억 달러 이상에 이르기까지 다양한 규모의 기업을 대상으로 한 이 설문조사는 광범위한 제조 비즈니스 관점을 제공합니다.
로크웰 오토메이션 정보
Rockwell Automation, Inc.(NYSE: ROK)은 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 분야의 글로벌 리더입니다. 로크웰 오토메이션은 인간의 상상력과 기술의 잠재력을 연결하여 인간의 가능성을 확장함으로써 더욱더 생산적이고 지속 가능한 세상을 만들어갑니다. 로크웰 오토메이션은 미국 위스콘신주 밀워키에 본사를 두고 있으며 2025년 회계연도 말 기준으로 2만 6,000명의 전담 직원이 100개 이상의 국가에서 고객 지원에 최선을 다하고 있습니다. 로크웰 오토메이션이 산업 전반에 걸쳐 어떻게 커넥티드 엔터프라이즈를 구현하는지 자세히 알아보려면 www.rockwellautomation.com을 방문하세요.
SOURCE Rockwell Automation, Inc.