Loading
Automation Today 71호 | Executive Message

공급망 효율성 향상을 위한 기술 활용

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Executive Message

올해도 공급망 대란이 지속될 것으로 보이지만, 2022년은 기업이 이 문제에 새로운 방식으로 접근할 수 있는 전환점이 될 것입니다. 공급망에서 복원력, 민첩성 및 지속 가능성을 추구하는 제조기업들이 점점 늘어나고 있습니다. 기술은 승패를 가르는 차별화 요소가 될 수 있습니다.

산업용 사물인터넷(IIoT)에서 분석, 클라우드 서비스, 증강 현실(AR)에 이르기까지, 기업은 최적화된 디지털 공급망이 현재와 미래의 요구 사항을 어떻게 충족할 수 있는지, 그리고 발생할 수 있는 다른 문제나 도전 과제의 측면에서 운영 모델을 보다 효율적으로 검토하고 평가할 수 있습니다.

이번 호 Automation Today에서는 산업 운영에서 IT(정보기술)과 OT(제조운영기술)를 융합하는 것이 공급망 중단으로 인한 문제를 완화하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지에 대해 자세히 알아봅니다.

제조기업이 추적 솔루션을 통해 물류 창고를 완벽하게 최적화하고 공급망 가시성을 개선할 수 있도록 디지털 기술로 보다 민첩하고 탄력적인 공급망을 구축하는 방법, 공급망 중단 사태를 사전에 대비할 수 있도록 물류 창고를 최적화하는 방법, 제품 수명주기 관리를 강화하는 방법 등 다양한 실용적인 팁과 정보를 제공합니다.

또한 신제품과 기술 출시에 대한 최신 정보와 더불어 공급망의 투명성을 높이는 데 어떤 도움을 주었는지 보여 주는 고객 사례 연구도 포함되어 있습니다.

이번 호 Automation Today가 디지털의 잠재력을 발현해 새로운 경쟁력을 구축하는 방법을 파악하는 데 많은 도움이 되길 바랍니다.

건강에 유의하시고 계속 정보를 공유해주십시오.


Scott Wooldridge
Scott Wooldridge
Rockwell Automation 아시아 태평양 사장
Scott Wooldridge는 아시아 태평양 지역 사장입니다. Scott은 회사 전략의 실행을 주도하며, Connected Enterprise를 실현하기 위해 Rockwell의 기술과 도메인 전문성을 결합하여 고객에게 긍정적인 비즈니스 결과를 제공합니다. Scott은 지역 리더십 팀과 협력하여 아시아 태평양 성장 이니셔티브와 조직 개발 계획을 실행하여 장기 목표를 달성합니다.
연결:
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기
추천
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left Automation Today 71호 – Executive Message