Loading
Automation Today 74호 l Application Profile

유연성과 간편성을 향상해주는 스마트한 포장 장비

최신 기술이 패키징과 관련된 고객의 시급한 도전과제를 해결하는 데 도움을 주는 방법

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
16x9-AT74_Application_Profile

오늘날 포장 장비는 제조업체를 위해 두 가지 주요 영역에서 과제를 해결해주어야 합니다.

첫째, 장비는 제조업체가 스마트 매뉴팩처링을 활용해 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 설계되어야 합니다. 이는 장비가 정보를 지원하고 실시간 진단을 제공하는 것은 물론, 최신 안전 기술을 사용하고 쉽게 통합할 수 있어야 된다는 것을 의미합니다.

스마트 매뉴팩처링은 속속 등장하는 스마트 디바이스들로 형태를 잡아가고 있는 중입니다. 그렇기 때문에, 스마트 머신은 미래를 위해 쉽게 추가 연결이 가능하고 용량을 확장할 수 있어야 합니다. 

둘째, 장비는 우수한 성능을 제공하며 제조업체가 가장 시급한 비즈니스 요구 사항을 충족할 수 있도록 다음을 지원해야 합니다.

  • 경쟁력 유지를 위한 생산성과 효율성 극대화
  • 다양한 제품 및 다양한 포장 크기를 수용할 수 있도록 패키징 유연성 향상
  • 고령화되고 진화하는 인력의 요구 사항 충족

이 부분에서 스마트 머신이 공장과 엔터프라이즈 레벨 시스템을 융합하는 커넥티드 엔터프라이즈(Connected Enterprise)의 일부로 도움을 줄 수 있습니다. 

 

지능형 아키텍처를 기반으로 하는 전사적 혁신 

전략에 투자하는 기업은 시장의 변화에 적응하고 미래의 기회를 활용할 수 있는 최적의 장비를 갖추게 될 것입니다. 통합 기술을 통해 실시간으로 의사 결정을 내리고 어떤 상황에서도 운영을 최적화하는 데 필요한 정보에 액세스할 수 있습니다.

 

스마트 머신 포용

커넥티드 엔터프라이즈를 위해 스마트 패키징 장비를 설계할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 어떤 식으로 원하는 수준의 연결과 성능을 달성할지를 파악하는 것이 포함됩니다.

네트워크 수준: 스마트 패키징 장비는 상용 이더넷과 호환성이 높은 네트워크 인프라 전반에서 실시간으로 통신할 수 있어야 합니다. Ethernet/IP는 검증된 완전한 산업용 이더넷 솔루션입니다. 이 솔루션은 간단한 네트워크 아키텍처를 가능하게 하고, 이산 연속 공정, 배치, 안전, 드라이브 및 모션 애플리케이션을 처리할 수 있습니다.

시스템 수준: 패키징 장비는 차세대 로크웰 오토메이션 통합 아키텍처(Integrated Architecture®) 포트폴리오를 활용해야 합니다. 통합 아키텍처 포트폴리오는 복잡성을 줄여주고, 사용자가 보다 쉽게 정보에 액세스할 수 있도록 하며, 변화하는 시장 수요에 보다 효과적으로 대응할 수 있도록 해줍니다. 통합 아키텍처 포트폴리오의 핵심 요소로는 여러 기능을 하나의 개발 환경에 통합하는 Studio 5000® 소프트웨어가 있습니다.

이를 통해 커넥티드 엔터프라이즈를 위한 패키징 시스템 개발 속도를 높일 수 있습니다. Allen-Bradley® CompactLogix™ 5380 컨트롤러는 최대 20% 더 많은 애플리케이션 용량을 제공하며, 낮은 축 모션과 I/O 포인트 수가 필요한 중소 규모 애플리케이션에 적합합니다.

대규모 애플리케이션의 경우, Allen-Bradley ControlLogix® 5580 컨트롤러는 최대 45% 더 많은 애플리케이션 용량을 제공합니다. 두 컨트롤러 모두 내장형 1기가비트 이더넷 포트가 포함되어 증가하는 스마트 매뉴팩처링 수요를 지원합니다.

 

생산성 및 효율성 향상

최종 사용자는 패키징 장비로부터 최대한 많은 가치를 얻고자 합니다. 장비, 센서 및 장치를 연결하고 지능형 소프트웨어를 사용해 제어를 개선하면, 이것이 가능해집니다. 표준화된 장비 기능과 표준화된 정보 보고를 결합하면 여러 현장에서 지속적으로 전체 장비 효율성(OEE)을 개선할 수 있습니다.

Allen-Bradley Stratix® 5700 관리형 산업용 이더넷 스위치 같은 활성화, 원격 액세스 기술 및 서비스를 사용하여 공장 현장에서 보안된 원격 액세스 연결을 관리할 수 있습니다. 또한 원격 모니터링 및 분석 서비스는 장비를 원격으로 모니터링하는 간단하고 안전한 접근 방식을 제공합니다. 덧붙여, 로크웰 오토메이션 PartnerNetwork의 일부 회원사들은 클라우드 기반 및 원격 모니터링 솔루션을 제공합니다.

모바일 기술은 기존 HMI 시스템에 대한 액세스를 확장하여 작업자의 생산성을 향상시켜 줍니다. 또한 제조 작업자, 관리자 및 감독자들이 위치에 상관없이 신속하게 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

 

더욱 유연한 패키징 옵션

SKU 수가 늘어나고 포장 크기가 다양해질수록 생산 런(run)은 짧아집니다. 결과적으로 제조업체는 처리량을 극대화하기 위해 더 뛰어난 장비 유연성과 더 빠른 제품 전환이 필요해집니다. 로터리 구동 체인, 벨트 및 기어를 사용하는 기존의 모터 솔루션은 설계가 복잡하고 유연성이 거의 없어 변경하기 어렵습니다.

로봇 공학 기술과 독립형 카트 기술 같은 새로운 장비 솔루션은 오늘날의 생산 요구에 적합합니다. 로크웰 오토메이션의 iTrak® 시스템은 기존의 메커니즘을 간단하고 효과적인 소프트웨어 프로필로 대체합니다. 이를 통해 다양한 포장 분야에서 속도와 유연성을 향상시킬 수 있습니다. 서보 제어, 독립형 카트 기술을 갖춘 MagneMotion® 고성능 컨베이어 시스템은 장비 간은 물론 공장 전체에서 제품을 보다 안전하게 또 빠르고 쉽게 이동할 수 있도록 도와줍니다.

로봇 기술을 패키징 시스템에 통합하면 제어, 안전 및 프로세스 정보를 빠르게 통신할 수 있고 기계의 움직임을 보다 정확하게 제어할 수 있습니다. 

 

진화하는 글로벌 인력을 위한 기계 설계

전 세계의 제조 인력은 엄청난 변화를 겪고 있습니다. 숙련된 근로자의 부족은 전 세계 여러 지역에서 성장과 생산성에 대한 위협으로 부상하고 있습니다. 최종 사용자가 이러한 문제를 해결할 수 있도록 신입 작업자와 숙련된 작업자 모두가 쉽게 사용할 수 있도록 패키징 장비를 설계하는 동시에 작업자의 안전과 생산성을 최적화해야 합니다.

시스템 전반에 대한 진단 기능과 이해하기 쉬운 디스플레이 화면을 갖춘 HMI 페이스플레이트는 작업자가 문제를 더 잘 감지하고 쉽게 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다. 내장된 도움말 기능과 사용자 매뉴얼은 경험이 부족한 작업자도 장비에 쉽게 익숙해질 수 있도록 도와줍니다.

Allen-Bradley Kinetix® 5700 서보 드라이브는 대형 장비의 시운전과 유지 보수를 용이하게 해줍니다. 이 서보 드라이브는 로드 옵저버(Load Observer) 실시간 튜닝을 사용하여 각 개별 축을 튜닝할 필요성을 줄여 시운전 시간을 며칠, 몇 주 또는 몇 달을 단축해줄 수 있습니다. 트랙 노치 필터(Tracking Notch Filter) 기술은 공진 주파수를 감지 및 제거하고, 시간이 지남에 따라 조정 작업을 자동으로 수행함으로써 장비 고장을 방지하는 데 도움이 됩니다.

 

안전의 현대화

장비 제어 시스템에 최신 안전 시스템을 통합하면 안전 위험을 줄이는 동시에 생산성을 높일 수 있습니다. 이러한 시스템은 유선 연결된 시스템보다 사소한 가동 중단이 발생할 가능성이 낮습니다. 또한 보다 인체 공학적으로 설계되어 작업자가 시스템을 오버라이드해 위험에 처하게 될 가능성이 적습니다.

Smarter Packaging Machines to Improve Flexibility and Simplicity

설계의 복잡성 감소

장비 설계 시간은 고객의 요구를 충족하고 수익을 개선하는 데 매우 중요합니다. 프리미어 통합(Premier Integration)은 컨트롤러 프로그래밍, 장치 구성, 기계 작동 및 유지 관리 작업을 하나의 소프트웨어 환경으로 통합합니다. 이를 통해 다음과 같은 여러 가지 방법으로 시스템 복잡성을 줄이고 설계 시간을 단축할 수 있습니다.

  • Studio 5000 개발 환경은 하나의 플랫폼으로 시스템 설계 및 구성에 필요한 여러 툴들을 대체합니다.
  • Logix 기반 컨트롤러는 특정 로크웰 오토메이션 구성 요소를 인식하고 자동으로 장치 프로필을 가져올 수 있습니다.
  • 라이브러리 관리는 프로그램의 코드를 저장, 관리 및 재사용하여 성공적인 프로젝트들을 발판으로 개발 시간을 단축할 수 있도록 해줍니다.

장치 선택은 또한 시스템 복잡성을 줄이는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어, Allen-Bradley PowerFlex® 527 인버터는 프리미어 통합의 이점을 제공하지만, Kinetix 서보 드라이브와 공유되는 내장형 명령을 사용하기 때문에 인버터의 구성, 프로그래밍 및 제어가 간단합니다.

제조 요구 사항을 충족하는 확장 가능하고 반복 가능한 솔루션으로 비용은 낮추고 유연성은 높이며 출시 기간을 단축할 수 있도록, 로크웰 오토메이션은 현재는 물론 미래의 생산 요구 사항에 기반한 패키징 솔루션에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 수직 또는 수평 폼, 충진 및 밀봉 기계에서 카토너와 충전 기계까지, 다양한 범위를 포괄합니다.  보다 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.

구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기
Recommended for You
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 유연성과 간편성을 향상해주는 스마트한 포장 장비