Loading
Automation Today #66 | Intelligent motor control

엔지니어링 시간과 비용을 절감해 주는
프리미어 통합

고급 통합을 통해 작업자 및 기술자들은 장비의 생산성과 수익성 향상에 도움이 되는 정보를 확보할 수 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
엔지니어링 시간과 비용을 절감해 주는 <br>프리미어 통합 hero image

자동화 생산 시스템이 복잡해지면서, 장비의 설계 및 설정 단계 등 제조의 모든 측면에서 생산성이 점점 더 중요해지고 있습니다. 공장 관리자는 컨트롤러와 스마트 디바이스를 구성하고 연결하는 데 필요한 모든 작업들로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 효과적인 수준의 통합을 하려면 여러 소프트웨어 툴과 포괄적인 프로그래밍 작업이 필요합니다.

그렇기 때문에 수동으로 장치와 시스템들을 통합하고 설정하는 기존의 접근 방식은 시간과 비용이 많이 들 뿐 아니라 오늘날 제조업체가 바라는 것과는 거리가 멉니다. 다행히, 이보다 더 나은 방법이 존재합니다.

프리미어 통합은 프로그래밍의 번거로움, 시간 및 비용을 줄여 줍니다. 스마트 모터 제어 장치와 논리적 공장 제어 시스템을 결합함으로써 가능해지며, 이 두 가지는 각자 상당한 가치를 제공합니다. 이 둘을 결합하면 기업 전체에서 데이터에 액세스할 수 있고 여러 수준에서 사용자 활동을 간소화할 수 있습니다.

로크웰 오토메이션의 고유한 프리미어 통합 경험은 컨트롤러 프로그래밍, 장치 구성 및 기계 작동/유지 보수를 사용자 친화적인 단일 소프트웨어 환경으로 통합합니다. 결과적으로 작업자는 기업 전체에서 유지 보수, 장비 가동 시간 및 생산성을 향상하는 데 필요한 중요한 장비 진단 정보에 쉽고 빠르게 액세스할 수 있게 됩니다.

 

프리미어 통합 경험

프리미어 통합은 Allen-Bradley 스마트 디바이스를 Logix 제어 시스템에 통합합니다. 자동화된 제어 시스템의 기능을 현장 장치의 통신 인프라 리소스와 결합합니다. 컨트롤러, 드라이브, 네트워크 스위치, 모터컨트롤센터, 과부하 릴레이 및 소프트 스타터 등 로크웰 오토메이션의 제어 시스템 요소들을 활용합니다. 프리미어 통합은 하나의 개발 환경 즉, FactoryTalk Studio 5000 설계 환경만 있으면 됩니다.

Studio 5000은 Logix 제어 시스템에서 다양한 Allen-Bradley 장치를 설계, 통합 및 설정할 때 필요한 유일한 소프트웨어입니다. 프리미어 통합은 기존 통합 접근 방식에 대한 대안으로 비즈니스를 향상해 주고, 개발 시간을 줄여 쉽게 통합할 수 있도록 해 줍니다. 또한 제조 운영에 중요한 가시성을 제공하고 생산성 분석을 향상해 줍니다.  


원활한 통신

설계, 시운전 및 유지 보수 시간을 줄이는 것이 산업 자동화 프로젝트의 목표인 경우가 많습니다. 디지털 통신에 대한 산업 자동화 장비의 의존성이 점점 더 커지고 있기 때문에, 프로젝트의 성패는 디지털 네트워크 전반에서 데이터가 교환될 수 있도록 얼마나 쉽게 장치를 설정할 수 있느냐에 달려 있다고 해도 과언이 아닙니다.

동시에 컨트롤러, 드라이브 및 스마트 디바이스 간에 데이터 통합이 향상되어, 시스템의 생산성을 높이고 더 많은 정보와 진단을 제공할 수 있습니다. 여러 공급업체의 장치를 사용하는 조직은 여러 소프트웨어 툴의 통신 및 호환성 때문에 종종 어려움을 겪습니다.

이로 인해 엔지니어링 시간과 비용이 늘어날 수 있고, 제어 시스템에 존재하는 여러 장치들이 향후 유지 보수 문제를 야기할 수도 있습니다. 간소화된 총체적인 통합 접근 방식은 산업 엔지니어가 애플리케이션을 훨씬 빠르게 설정 및 실행하고 복잡성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 개발이 더욱 간소화되고 통합이 향상되면, 유지 보수와 문제 해결이 한결 수월해집니다. 

 

운영 간소화

통합의 복잡성을 줄여 주는 것 이외에도, 프리미어 통합은 다음과 같은 기능을 통해 산업 제조업체가 엔지니어링 시간과 비용을 줄이는 데 도움을 줍니다.

장치 매핑 및 설정

Studio 5000 소프트웨어 환경을 사용하면, 여러 소프트웨어 툴에서 중복적으로 프로그래밍하는 과정에서 야기되는 개발 오류와 비용을 줄일 수 있습니다. 또한, 한 위치에서 컨트롤러를 설정하고 네트워크 연결을 지원할 수 있으면 I/O 불일치 오류를 줄이는 데 도움이 됩니다.

장치들을 연결할 때, Logix 기반 컨트롤러는 특정 Allen-Bradley 컴포넌트들을 인식하고 이들의 장치 프로파일을 자동으로 가져옵니다. 예를 들어, Allen-Bradley PowerFlex 755 인버터를 통합하는 경우, 엔지니어가 특정 모듈을 선택하면 즉시 Studio 5000 소프트웨어가 자동으로 모든 드라이브 파라미터를 불러옵니다. 더 이상 수동으로 파라미터 값을 설명하고 연관시키거나 전원과 전압 같은 드라이브 세부 내역을 입력할 필요가 없다는 의미입니다.

프리미어 통합은 또한 설명이 포함된 태그 이름과 태그 유형을 자동으로 채워줍니다. 이를 통해, 각 태그에 대해 정보를 수동으로 입력해야 하는 비효율적인 과정이 제거됩니다. 때문에 시스템이 얼마나 복잡하냐에 따라 몇 시간 또는 며칠이 걸리던 설정 시간을 대폭 단축할 수 있습니다.  

복사 및 붙여 넣기

장치가 설정되면, Studio 5000 소프트웨어에 포함된 복사 & 붙여 넣기 기능으로 유사한 추가 장치들을 설정해 통합하는 데 드는 시간을 절약할 수 있습니다. 동일한 프로젝트를 위해 이중 장치들이 필요한 경우, 원본을 복사해 간단하게 추가적인 장치 노드를 생성하기만 하면 됩니다. FactoryTalk Studio 5000 설계 환경은 복사 & 붙여 넣기 기능을 통해 자동으로 원본 드라이브에 사용된 설명 태그 이름과 설정을 새로운 드라이브로 보내줍니다.

태그 익명화 

제품 설계에서 출시까지, 초기 개발 단계가 가속화됩니다. Logix 기반 아키텍처 내에서, 엔지니어들은 물리적 하드웨어가 준비되기 전에 의미 있는 태그 이름으로 전체 프로그램을 작성하고, 나중에 물리적 모듈과 터미널 정보를 할당할 수 있습니다. 태그-익명화 기능은 일반적으로 배선 다이어그램이 나오기 전에 프로그램을 개발하는 데 사용되므로 최종 설정과 시작 시간을 향상합니다.

라이브러리 관리

라이브러리 관리는 프리미어 통합의 핵심 요소입니다. 엔지니어는 프로그램의 애플리케이션 코드를 효율적으로 저장, 관리 및 재사용할 수 있기 때문에, 유사한 프로젝트를 진행할 때 개발 시간을 절약할 수 있습니다.

Application Code Manager를 사용하면, Studio 5000 설계 환경을 확장해 효율적인 프로젝트 개발 관행에 집중할 수 있습니다. 이 툴에서는 논리적 모델이 오브젝트로 생성되어 모든 물리적 장비에 적용될 수 있습니다. 이러한 라이브러리는 기업 표준, 유사한 애플리케이션에서의 코드 재사용, 또는 코드 섹션 끌어다 놓기 등으로 논리 모델을 구축하는 데 도움을 줍니다. 프리미어 통합 환경에서, 이 소프트웨어는 Studio 5000으로 코드를 가져올 때 모든 로직과 태그를 함께 가져옵니다.

 

프리미어 통합으로 시간을 절약한 고객은 '공장 프로세스 문서를 개선/업데이트하고, 데이터 수집을 통해 공장의 공정을 개선하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있게 되었습니다." 최고기술책임자, 중소 식품회사

프리미어 통합이 주는 혜택

프리미어 통합은 고객의 설계, 운영 및 유지 보수 라이프 사이클을 간소화해 주는 네트워크 자동화 시스템의 기반을 제공합니다. 프리미어 통합의 혜택은 개발을 넘어 생산 운영까지 확장됩니다. 정보 수집 및 전달 기능을 시스템에 내재할 수 있게 해 줍니다. 결과적으로 작업자나 기술자는 장치 진단, 고장, 알람 및 기타 중요한 이벤트 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 이러한 정보는 기업 전반에서 보다 효과적인 의사결정을 내리는데 사용될 수 있습니다.

보다 자세한 정보를 원하시면 https://www.rockwellautomation.com/global/products-technologies/intelligent-motor-control/overview.page를 방문하시기 바랍니다.

Main Image
주제: Studio 5000
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 프리미어 통합
본 사이트의 콘텐츠는 인공 지능(AI)을 통해 번역되었으며, 사람의 검토나 편집을 거치지 않았습니다. 콘텐츠에는 오류나 부정확한 내용이 포함될 수 있으며, 아무런 보증 없이 “있는 그대로” 제공됩니다. 콘텐츠의 공식 버전은 영어 버전입니다.
계속 진행하기 위해 쿠키 설정을 업데이트하십시오..
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • 소셜 미디어 쿠키
  • 기능 쿠키
  • 성능 쿠키
  • 마케팅 쿠키
  • 모든 쿠키
귀하는 쿠키 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이곳에서 확인하십시오. {0} 개인 정보 보호 정책
CloseClose