Loading
Automation Today 71호 | 애플리케이션 프로필 게시물

공급망 중단에 앞서가기 위한 물류 창고 최적화

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
공급망 중단에 앞서가기 위한 물류 창고 최적화 hero image

기존의 창고 인프라는 급변하는 소비자의 요구를 효과적으로 지원하도록 설계되지 않았습니다. 민첩한 솔루션을 구현하여 창고를 최적화하면 이러한 문제를 해결할 수 있습니다.

기존 창고 인프라는 급변하는 환경과 진화하는 고객 요구를 지원할 수 있는 역량을 갖추고 있지 않습니다. 팬데믹으로 인해, 전자 상거래의 급속한 성장이 이루어지고 있으며, 고객들은 보다 빠른 배송 시간, 더 많은 선택 옵션과 제품 반품 방법 등의 측면에서 더 큰 유연성을 기대하고 있습니다.

패키징 및 프로세싱 기술 협회(PMMI)에 따르면, 5개 기업 중 4개 기업이 100개 이상의 제품 재고 관리 단위(SKU)를 보유하고 있으며, 절반 이상의 기업은 SKU가 10%~50%의 비율로 계속 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 더욱 개별화된 주문과 함께 SKU가 확산됨에 따라, 분류 과정에서 병목 현상이 발생하고 공소화 및 단일화 애플리케이션에서도 비효율성이 발생하고 있습니다.

창고 용량의 증가는, 기존 시스템이 새로운 공급망 수요와 중단에 대응하거나 재구성할 수 있는 기회를 제한하고 있습니다. 또한, 기존 시스템의 변경은 생산성 뿐만 아니라 추가 비용과 운영 위험을 초래할 것입니다.

경쟁이 치열한 시장에서 민첩한 엔드 투 엔드 솔루션으로 최적화된 창고에 투자하면, 조직과 장비제조업체는 변화하는 공급망 요구 사항에 보다 신속하게 대응하고 미래의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

최적화 및 자동화된 창고의 혜택:

  • 빠른 속도를 가능하게 하는 고속 분류로 전환 가능
  • 시스템 설계에 포함된 기본적인 추적 기능으로 새로운 차원의 시스템 효율성 확보
  • 모듈식 구성으로 최소한의 비용으로 쉽게 수정
  • 추가 프로그래밍이나 설정 없이 라우팅 및 시스템 처리량 향상
  • 시뮬레이션 소프트웨어로 고가 장비를 설치 및 시운전하기 전에 테스트하고 워크플로우 최적화
  • 소프트웨어 에뮬레이션을 통해 메커트로닉스 및 자동화에 대한 가상화된 테스트를 수행하여 오류 및 시운전 시간 감소

 포괄적인 창고 관리 솔루션

Main Image

그림 1은 일반적인 창고 관리의 전체 프로세스를 보여줍니다. 새로운 창고 혁신을 도입함으로써, 조직은 생산성을 저하시키지 않으면서 개발 환경을 가상화하고 설계를 최적화하며 유연성을 확보할 수 있습니다.


1. 입고

창고에 자재가 입고되면, 이곳에서 자재를 하역하여 컨베이어에 올려 놓습니다. 고속 컨트롤러는 성능, 용량, 생산성 및 보안을 향상시켜 증가하는 수요를 충족할 수 있도록 지원합니다. ArmorBlock ® I/O 모듈 같은 원격 I/O 장치는 낮은 비용으로 견고한 I/O를 제공하여 온머신 용도로 적합합니다.

 

2. 분류

이 영역에서는 창고 설비 라인 간에 품목이 이동합니다. 예를 들어, 주문된 제품을 창고에서 집하 영역으로 이동하고 완료된 제품을 하역 영역으로 이동해 출하합니다.

로봇을 사용하면 인력의 기술이 부족한 경우에도 생산성을 유지하는 것은 물론, 동적 패키지 처리 기능을 향상하고 다양한 제품을 취급할 수 있는 등 가장 까다로운 운영 과제를 극복할 수 있습니다. 이러한 기능을 아키텍처와 다른 장비에 통합함으로써, 운영은 수요에 신속하게 대응할 수 있습니다.

 

3. 재고

이 영역에서는 품목에 레이블을 부착하고 랙에 보관합니다. 자석을 사용해 정밀한 제어 동작을 지원하는 독립형 무빙카트 기술 같은 지능형 컨베이어 시스템에 투자하면 라인 속도와 유연성을 높일 수 있습니다. MagneMover® Lite 같은 솔루션은 하나의 전동식 트랙 섹션을 표준 구성 요소로 선택할 수 있기 때문에, 다양한 레이아웃 옵션을 선택할 수 있습니다. 시스템은 각 캐리어의 속도와 방향을 관리하고 위치를 추적합니다.

 

4. 집하 및 포장

집하(피킹)는 고객 주문을 처리하기 위해 창고에서 제품을 찾아 추출하는 프로세스를 말합니다. 이어지는 포장 절차에서는 일반적으로 제품을 포장할 적절한 재료와 용기를 선택하고, 패키지의 중량을 측정하며, 관련된 송장 또는 포장 명세서에 레이블을 부착하는 과정이 포함됩니다. 이 영역에서 스마트 머신과 장치를 사용하면 가동 시간을 높이는 동시에 안전을 향상할 수 있습니다. 예를 들어, 스마트 모터 제어 솔루션은 통합된 데이터 기반 접근 방식과 기계 안전을 통해 모터 고장을 방지하는 데 도움을 줍니다.

 

5. 출고

창고 또는 유통 센터에서 고객에게 완제품을 배송하는 것을 지칭합니다. 이 프로세스는 제품의 문제 처리 및 배송 주문에 특히 중점을 두며, 패키지의 집하, 포장, 운송 및 배송을 포함하는 주문 처리 프로세스로 구성됩니다. 해당 영역에서도 유사한 조치가 일어남으로 위에 언급된 자동화 솔루션을 고려해야 합니다.

 

6. 관리 센터

마지막으로, 관리 센터는 창고가 설계된 대로 기능을 하여 일상적인 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 기업은 운영 중 생산성을 극대화하는 데 어떤 최적의 리소스가 필요한지를 파악할 수 있습니다. 이 영역에서는 물류 및 생산 간 데이터와 자재의 흐름을 최적화할 수 있도록 제조 장비 시스템과 창고 관리 시스템 간의 동기화가 필수적입니다.

FactoryTalk® Warehouse는 입고 처리, 저장 및 운영, 출고 처리 등 생산 운영을 지원하는 데 필요한 모든 창고 활동을 관리할 수 있도록 지원합니다. 또한 필요에 따라 워크플로우를 쉽게 수정하거나 구축하는 데 필요한 도구를 제공합니다.

구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기
추천
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 공급망 중단에 앞서가기 위한 물류 창고 최적화