Loading
Automation Today 71호

제품 및 솔루션

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
A man looking at computer screeen, checking the data.

페일 세이프 요건을 충족하는 새로운 아날로그 안전 I/O 모듈

Flex 5000 안전 I/O는 프로세스 애플리케이션의 기능 안전 보호와 장치 모니터링을 제공합니다.

새로운 Allen-Bradley Flex 5000 아날로그 안전 I/O 모듈은 프로세스 운영업체가 페일 세이프 요건을 충족하고 다양한 프로세스 애플리케이션에서 관련된 다운타임 위험을 최소화하는 데 도움을 줍니다.

로크웰 오토메이션의 아날로그 안전 I/O 모듈은 최대 SC 3의 시스템 역량과 통합 안전을 제공합니다. 이 모듈은 최대 SIL 3, PLE, Cat.4의 TÜV 인증을 받았습니다. 또한 표준 Flex 5000 I/O 모듈이 있는 동일한 I/O 뱅크에 장착이 가능하여 시스템 비용과 복잡성을 줄일 수 있습니다.

Flex 5000 아날로그 안전 I/O 모듈은 기능 안전 보호를 위해 속도, 빈도 측정, 온도, 압력 또는 유량 센서 모니터링이 필요한 프로세스 애플리케이션에 적합합니다. 비상 정지, 버너 관리, 터빈 제어, 압축기 제어, 석유 및 가스 보조 보일러, 고압 보호, 조명 및 환기 관리 등의 분야에서도 사용할 수 있습니다.

이 새로운 모듈의 출시로, Flex 5000 제품군은 이제 광범위한 애플리케이션을 위한 이산 및 아날로그 페일 세이프 I/O 모듈로 구성된 완벽한 포트폴리오를 갖추게 되었으며 사용자는 필요한 운영 요구 사항을 충족하는 I/O를 선택하기만 하면 됩니다.

Flex 5000 I/O는 Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션에서 밀접하게 통합된 HART를 통해 추가적인 프로세스 진단에 쉽게 액세스할 수 있도록 하여 가동 중단 시간을 최소화 할 수 있습니다. 필드 신호의 직접 종료를 허용해 전체 설치 면적을 줄일 수 있습니다. 또한 PlantPAx 5.0 이상의 시스템에서 명령 세트와의 긴밀한 통합을 통해 엔지니어링 시간을 절약할 수 있습니다.

Main Image

매니지드 위협 감지 관리 서비스로 LifecycleIQ 포트폴리오 확장

로크웰 오토메이션의 새로운 매니지드 위협 탐지 서비스는 애플리케이션 수준의 실시간 모니터링 및 대응 서비스를 제공하여 사이버 인시던트를 탐지, 식별, 억제, 제거 및 복구할 수 있도록 지원합니다.

위협 감지는 산업 사이버 보안에 대한 선제적인 접근 방식입니다. 대부분의 기업들은 인력 문제를 조직 내에서 보안 프로젝트를 진행하는 데 영향을 미치는 문제로 꼽고 있습니다. 매니지드 위협 감지 서비스는 제조운영기술(OT) 네트워크 내의 네트워크 트래픽을 모니터링하여, ICS 환경 내에서 ‘잘 알려진’ 트래픽 패턴의 충실도 기준을 구축하는 동시에, 보안 위협과 고위험 운영 변경 사항에 대한 실시간 문맥 경보를 제공하도록 설계되었습니다.

고객에게 고유한 가치를 제공하기 위해, 로크웰 오토메이션은 클라로티(Claroty) 위협 감지 소프트웨어를 위협 감지 포트폴리오의 옵션으로 제공하며, 시스코의 Cyber Vision은 기존 시스코 솔루션, 새로운 네트워크 또는 시스코 네트워크 인프라를 업데이트하려는 고객에게 고유한 스위치 기반 아키텍처를 제공합니다.

고객이 시스코를 선택하든 클라로티의 위협 감지 소프트웨어를 선택하든, 로크웰 오토메이션의 통합 서비스는 다음과 같은 고유가치를 고객에게 전달합니다.

  • 쉽고 일관된 구현
  • 글로벌 기업 전반에서 신뢰할 수 있는 지원 제공
  • 장기적인 글로벌 프로젝트 구현 서비스 및 원격 모니터링 지원 제공
A man looking at computer screeen, checking the data.
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기
추천
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left Automation Today 71호: 제품 및 솔루션