Loading
Automation Today #64 | OEM

디지털 시대에 맞게 운영을 최적화한 Lonza

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
디지털 시대에 맞게 운영을 최적화한 Lonza hero image

지속적으로 변화하는 산업 환경에서, 디지털 트랜스포메이션은 생명과학 기업의 장기적인 비즈니스 성공에 필수적입니다.

오늘날의 환경에서 생명과학 산업은 생산 시설을 최적화하고 점점 엄격해지는 규제를 준수하면서 혁신을 가속화해야 하는 도전과제를 안고 있습니다. 이에 따라, 많은 비즈니스 리더들이 현재의 운영 상태를 점검하고 효율성을 개선하여 생산성을 높일 수 있는 방법을 모색하고 있습니다.

디지털 트랜스포메이션은 미래형 시설을 구축하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한 품질, 규제 준수, 주기 시간 및 수율을 개선하며 제조 프로세스를 기업의 다른 부분들과 통합하는 데도 도움을 줄 수 있습니다. 디지털 트랜스포메이션을 통해 얻어지는 정보와 고급 분석은 차별화된 경쟁력을 제공합니다.

Main Image

 

운영의 디지털화

통합 헬스케어 솔루션의 선두적인 글로벌 공급업체인 론자(Lonza)는 최근 운영을 디지털화하여 새로운 운영 효율성 시대를 열었습니다. 1897년 스위스에서 설립되어 약 15,500명의 직원을 둔 론자는 제조 환경과 운영을 디지털화하기 위해 로크웰 오토메이션의 PharmaSuite 생산 관리 시스템(MES) 소프트웨어를 도입하기로 결정했습니다.

이 프로젝트는 의약품용 캡슐을 제조하는 (구)캡슈겔(Capsugel) 공장 9곳을 디지털화한다는 론자의 전략적 비전을 실현하기 위한 것이었습니다. 새로운 솔루션은 온디맨드 생산 중 적시 생산 시스템(JIT)의 주문량이 많아지는 시기에 중단 없이 생산라인을 가동할 수 있도록 설계되었습니다.

론자는 PharmaSuite MES 소프트웨어와 FactoryTalk InnovationSuite 소프트웨어를 사용해 개별적인 캡슐 카톤 단위로 제품을 추적하고 성과와 생산에 대한 인사이트를 확보할 수 있게 되었습니다. 이외에도, SAP과 PharmaSuite MES가 분리되어 있기 때문에, 전사적 자원 관리(ERP) 시스템에 문제가 발생하거나 유지 보수가 필요해지면 워크플로우를 강제로 실행하고 필요한 정보를 수집함으로써 가동 중단을 방지할 수 있습니다.

로크웰 오토메이션의 엔터프라이즈 계정 및 소프트웨어 담당 수석 부사장인 존 제노베시(John Genovesi)는 “디지털 트랜스포메이션은 전 세계의 제약회사들에게 새로운 수준의 운영 효율성, 품질, 프로세스 자동화 및 직원 생산성을 가져다주고 있다”며 “론자가 기업의 잠재력을 극대화할 수 있도록 제품, 운영 및 직원을 진화시키는 과정을 로크웰 오토메이션과 함께하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다”고 말했습니다.

로크웰 오토메이션은 세계 10대 생명과학 기업들을 지원하고 있으며, 완전 자동화된 고속 제조 환경을 위해 확장 가능한 디지털 트랜스포메이션, 산업 분석, IoT 솔루션과 전문지식을 제공합니다. 9개 시설에 걸친 이번 구현은 또한, 전 세계에 위치한 론자의 직원 1,500명에게 새로운 차원의 효율성과 품질에 도달할 수 있는 새로운 운영 기술 툴을 제공해 주었습니다. 

Main Image

 

MES: 산업 혁신을 위한 기둥

글로벌 MES 시장은 제조업체를 위한 디지털 비즈니스와 스마트 팩토리의 핵심적인 지주입니다. 이러한 중요한 역할을 고려해, 가트너는 최근 생산 관리 시스템(MES)의 공급업체 환경에 대한 Magic Quardrant 연구를 실시했습니다. 

로크웰 오토메이션은 2년 연속 가트너 매직 쿼드런트(Gartner Magic Quadrant)의 MES 부문에서 리더로 선정되었습니다. 이는 산업 부문의 디지털 트랜스포메이션을 지원하기 위한 로크웰 오토메이션의 비전과 혁신을 입증해 주는 것입니다.

"로크웰 오토메이션의 제품, 구현 및 지원에 대해 고객들의 리뷰는 거의 100% 긍정적이었으며, 유사 규모의 조직 중 로크웰 오토메이션의 지원이 최고라고 말하는 고객들도 있었습니다." - Gartner, Magic Quardrant MES 부문 릭 프랜소사 (Rick Franzosa), 2019년 10월 29일

제조 공정의 효율성은 전체적인 시장 출시 시간을 감소시키는데 매우 중요합니다. 종이 문서 작업을 없애고, 오류를 줄이며, 높은 품질 표준을 유지하는 것은 생산량을 향상하는 데 도움이 됩니다.

FactoryTalk PharmaSuite MES는 역할 기반으로 레시피 수명주기의 각 단계를 최적화해줍니다. 개방형 콘텐츠 아키텍처에 지능적인 업그레이드 엔진을 결합해, 배치와 이산 공정 모두에서 효율적으로 확장할 수 있도록 설계된 강력한 시스템입니다.

오늘날과 같이 경쟁이 치열하고 규제가 심한 제약업계 환경에서 앞서가려면 유연하고 통합된 디지털 트랜스포메이션이 필요합니다.

Main Image

 

미래는 디지털

네트워킹과 스마트 기술을 이용해 구매에서 제조 그리고 유통까지 모든 과정을 통합하는 디지털 트랜스포메이션이 전 세계적으로 증가하는 추세입니다.

MES 소프트웨어는 제약기업의 공정 제어에서 이루어지는 지속적인 디지털 트랜스포메이션을 지원해 주는 기반 기술의 중요한 구성 요소입니다. MES는 공정을 표준화하는 동시에 기업과 직원의 생산성에 긍정적인 영향을 주며 공정의 통합과 일관성을 지원합니다. 모든 것은 생산 공정에 아무런 영향을 주지 않습니다.

디지털 세상에서 성공하려면, 제약 기업은 비즈니스 프로세스를 간소화해주는 최신 기술을 활용해야 합니다. 바이오 제약 분야의 리더들은 디지털 트랜스포메이션, 증강 현실, 고급 분석 등 다양한 영역의 기술에 보다 전략적으로 접근하고 있습니다. 최신 디지털 기술은 조직의 상업, 운영 및 과학 분야를 연결하고 통합해 주는 중요한 조력자입니다.

디지털 시대는 이미 우리 곁에 와 있습니다. 필요로 하는 사람에게 데이터와 정보를 보다 유용한 형태로 전송할 수 있게 해주는 소프트웨어 및 기술에 투자하면, 이러한 디지털 트랜스포메이션을 실현하여 조직의 생산성과 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 

구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 디지털 시대에 맞게 운영을 최적화한 Lonza