Loading
AUTOMATION TODAY #65 | CONNECTED ENTERPRISE

IIoT 활용으로 위험 감소 및 비용 절감

IT-OT 통합 디지털 트랜스포메이션 추진으로 원격 모니터링 및 가시성을 확보하고, 생산성을 향상한 식품 제조업체의 사례를 알아보십시오.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
IIoT 활용으로 위험 감소 및 비용 절감 hero image

글로벌 시장에서 경쟁하는 식음료 기업이 전 세계에 흩어져 있는 제조 시설들과 정보를 공유한다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 여러 공정, 직원 및 지역 간에 일관성 있게 우수한 레시피를 유지하려면 제조운영기술(OT)과 정보기술(IT)를 통합해 주는 솔루션이 필요합니다.

스마트 매뉴팩처링은 생산성과 수익성을 향상시켜 줍니다. 장비와 공정을 지속적으로 모니터링하고 최적화하려면, 공장 전반을 연결할 필요가 있습니다.

거대한 조직의 규모를 고려하면, 생산 현장의 OT를 전 세계의 사무 계층 IT 인프라스트럭처와 결합하기는 쉽지 않은 일이었습니다. 그러나 높아지는 생산 및 비즈니스 목표를 충족하려면 반드시 해결하는 중요한 문제였습니다.

 

디지털 매뉴팩처링

산업용 사물인터넷(IIoT) 데이터를 활용하는 것이 커넥티드 엔터프라이즈 접근  방식의 기반입니다. 로크웰 오토메이션은 향후 로드맵과 요구사항을 고려하는 것은 물론 기존 IT 계층과 애플리케이션에 대해 충분한 이해를 확보해야 했습니다.

문제가 발생하는 경우 가동을 중단하지 않고 원활하게 복구가 이루어질 수 있도록, 먼저 공장의 제어 계층에 대한 백업을 생성해야 했습니다. 이를 위해, FactoryTalk를 사용해 제어 시스템 계층에 대한 완전한 백업을 제공해 주는 산업용 데이터 센터(IDC)를 구축했습니다. IDC는 뉴질랜드 오크랜드에 위치한 로크웰 오토메이션 시설에 오프사이트 방식으로 구축되었습니다.

시운전 프로세스의 대부분은 원격으로 운영 중단 없이 수행되었습니다. 엔지니어들이 현장에 1주일 동안 머물렀지만, 시스템이 공장의 네트워크에 연결이 된 후에는 원격 지원 센터에서 원격으로 나머지 시운전 프로세스를 완료했습니다.

로크웰 오토메이션은 원격 모니터링을 통해 다운타임을 줄일 수 있도록 IT와 OT가 통합된 완전한 솔루션을 공급해 줄 것을 요청 받았습니다.

커넥티드 엔터프라이즈(Connected Enterprise)를 통해, 로크웰 오토메이션은 식음료 제조업체들이 변화하는 제조 환경과 소비자 요구에 보다 민첩하게 대응할 수 있도록 지원합니다. 로크웰 오토메이션은 공장 레벨 네트워크와 기업 네트워크를 통합하여 작업자, 공정 및 기술을 안전하게 연결할 수 있도록 기업들과 협력합니다.

 

서비스 및 지원

서비스 수준 협약(SLA)이 수립되어, 공장의 공정들은 원격으로 모니터링되고 10분마다 각 필터나 알람에 응답할 수 있기 때문에 평균 대응 시간이 4분 정도밖에 되지 않습니다.

실제로, 2분마다 호주 멜버른(Melbourne)에 있는 기술 지원팀으로 송신되는 '하트비트(heartbeat)'는 영국과 미국의 지원팀을 거쳐 다시 멜버른으로 돌아옵니다. 이는 모든 필요한 패칭이 원격으로 지원된다는 의미입니다.

공장의 생산 가동 시간을 향상시키기 위해, 이 식품 제조업체는 로크웰 오토메이션의 산업용 데이터 센터(IDC)에 투자를 했습니다. 사전 엔지니어링 된 이 IDC에는 다수의 운영 체제와 애플리케이션을 가상화된 서버에서 구동하는 데 필요한 모든 하드웨어가 포함되어 있습니다. 커넥티드 엔터프라이즈의 핵심 요소인 IDC는 현지 전략을 위해 성능을 모니터링하고 생산 현장의 데이터를 수집할 수 있는 역량을 제공합니다.

로크웰 오토메이션의 IDC는 Cisco,Panduit 등 로크웰 오토메이션 PartnerNetwork™ 프로그램의 회원사들이 지원하는 기술을 제공합니다. IDC는 또한 고가용성과 폴트 허용을 지원하며, 서버의 설치 면적을 감소시켜 줍니다.

 

데이터 가시성

로크웰 오토메이션의 원격 제어 센터는 공장을 모니터링하며, 공장 및 기업 네트워크는 모두 완전한 원격 액세스를 제공합니다. 이를 통해 식품 제조업체는 신뢰할 수 있는 방식으로 실시간 데이터에 대한 가시성을 확보할 수 있습니다.

이는 공장에 커넥티드 엔터프라이즈를 구축하기 위한 첫 번째 단계입니다. 프로젝트의 다음 단계에서는 기업과 엔지니어링 팀에게 제어 시스템에서 수집된 실시간 정보에 기반한 보고서를 생성할 수 있는 기능을 제공하여 조직 전반에서 프로세스를 향상할 수 있게 됩니다.

이번 프로젝트의 핵심 목표는 운영의 모든 측면을 아우르는 로드맵을 개발하고, 기술 진보에 대비하며, 다운타임 감소, 생산성 향상 등의 운영 목표와 기업 목표를 달성하는 것이었습니다.

 

환경 보호

부가적인 혜택은 폐기물과 온실가스 배출이 감소되고 에너지 및 용수 사용이 줄었다는 것입니다. 세부적인 데이터 분석을 통해, 이 식품 제조업체는 이제 이러한 목표를 달성하는데 도움이 될 개선 영역을 파악할 수 있게 되었습니다.

새로운 솔루션은 정보를 클라우드와 IDC에 저장하기 때문에, 종이 문서 없는 디지털 환경으로 이동하는 데도 도움이 되었습니다.

커넥티드 엔터프라이즈는 제품의 안전과 품질에 영향을 주는 많은 기술과 공정, 직원들을 끊김 없이 연결하여 직원들이 보다 효과적으로 협업할 수 있는 토대를 마련해 줍니다.

이외에도, 운영의 디지털화는 공장 현장에서 종이 문서를 사용할 필요가 없게 만들어 주어 복잡성을 감소시키고 규제 준수 비용을 절감해 줍니다. 스마트 운영은 연결된 운영입니다.

관련성 있는, 역할 기반의 실시간 정보에 대한 액세스가 가능해지면, 모든 레벨에서 정보에 기반한 의사 결정이 가능해지고 공정 개선을 위한 기회를 지속적으로 파악할 수 있습니다. 또한, 최신 장비, 제어 시스템 및 정보 시스템은 보다 유연하고 대응력 있는 운영을 구축하는 데 도움이 됩니다.

스마트 매뉴팩처링은 운영을 개선하는 것 그 이상의 혜택을 제공합니다. 또한 보안 된 네트워크 인프라스트럭처, 향상된 연결성, 실행 가능한 정보에 대한 액세스는 품질, 식품 안전 및 작업자 안전을 향상할 수 있는 기회를 만들어 줍니다.

공정에서 새로운 기술만큼 중요한 것은 지속적인 개선이 이루어지는 문화를 구축하는 것입니다. 커넥티드 엔터프라이즈는 밀접한 통합과 원활한 협업을 지원하여, 실시간으로 데이터의 역량을 활용하고, 보다 효과적이며 수익에 도움이 되는 비즈니스 결정을 내릴 수 있도록 지원해 줍니다.

Main Image
주제: 컨설팅 및 통합 서비스 The Connected Enterprise 식음료(F&B)
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left IIoT 활용으로 위험 감소 및 비용 절감