Loading
Automation Today 72호 | Case Study 2

더욱 스마트하고 효율적이며 유연한 파우치 포장

스마트 머신 기능을 탑재한 PouchMaster는 간단한 씰 드라이버로 유지 관리 시간을 줄이고 가동 시간을 최적화 합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

소비재 기업들은 진열대 점유율을 놓고 치열한 경쟁을 벌이며 많은 비용을 지출합니다. 슈퍼마켓과 기타 소매업체들은 신제품 진열 비용을 요구하고 제한된 프리미엄 진열 공간의 경우 더 많은 금액을 요구하는 등 제품을 진열해주는 조건으로 여러 차례 비용을 요구합니다.

진열 공간이 확보되면, 제조업체는 이러한 투자로부터 최대한의 가치를 끌어내야 합니다. 이는 제품을 올바르게 보관하고, 소비자의 관심을 끌며, 공간을 절약할 수 있는 비용 효율적인 포장 방법을 선택하는 것을 의미합니다. 

 

더 나은 선택

HMC 프로덕츠(HMC Products)의 제품 개발 관리자인 제프 버그(Jeff Berg)는 “다양한 제품에 유연한 파우치 포장재가 선호된다”며 "변질되기 쉬운 제품에 사용되는 포일 필름 라미네이트는 보관 수명을 연장하며, 스탠드업 파우치 같은 옵션은 진열이 용이하고 공간을 절약해준다. 또한 파우치 포장은 전체적으로 가볍고 경제적”이라고 말했습니다.

HMC 프로덕츠는 수평 폼-필-씰 기계 제품군인 파우치마스터 라인을 통해 40여 년 동안 시장의 요구를 충족해 왔습니다. 미국 일리노이주 마체스니 파크에 위치한 HMC는 Fortune 500대 기업을 비롯해, 공동 포장업체, 스타트업 등 다양한 글로벌 고객 기반을 보유하고 있습니다.

IM 7-14 Pouchmaster는 빠르게 교체할 수 있는 서보 씰 드라이버를 특징으로 하는 매우 효율적인 간헐적 모션 장비입니다.

장비의 앞쪽 끝 부분에서 필름 장력을 제어하는 댄서 바를 통해 필름 라미네이트가 공급됩니다. 공급된 필름은 성형 배토기로 들어가 씰 드라이버 상단에 위치한 하단 및 측면 씰 바를 통과합니다.

필름은 절단기에 공급되는 필름 양을 조절하는 등록 포토 아이(photo eye)를 통과합니다. 파우치는 체인에 부착된 클립에 삽입되며 충전 스테이션을 통해 인덱싱됩니다. 마지막으로 파우치는 컨베이어를 통해 밀폐된 후 오프 로드됩니다.

 

파우치 충전 최적화

밀봉의 일관성을 유지하기 위해 제조업체는 정해진 양이 들어갈 수 있는 크기의 파우치를 선택하고 충분한 헤드 공간을 유지해야 합니다. 이 때문에 파우치가 너무 적게 채워지는 경우가 빈번히 발생합니다.

열 밀봉이 아니라 초음파 밀봉을 사용하는 경우, 고주파 음향 진동과 압력을 가하여 파우치 상단을 밀폐합니다. 스트레이 제품은 씰의 일부로 밀봉되어 씰 품질에 영향을 미치지 않기 때문에 파우치를 더 완전하게 채울 수 있습니다.

 

다기능성을 제공하는 보다 간단한 설계

유연한 Pouchmaster는 고체, 분말, 액체 등 모든 제품 피더에 사용할 수 있습니다.

제프 버그는 “이 제품은 다양한 파우치 크기나 제품에 사용할 수 있다”며 "어떤 고객은 제품을 7가지 크기의 파우치에 사용하고, 어떤 고객은 4가지 크기의 피더를 사용한다"고 설명했습니다.

HMC Pouchmaster는 ‑ Allen Bradley® CompactLogix™ 컨트롤러를 사용하는 로크웰 오토메이션 플랫폼에 구축됩니다. Allen‑Bradley Kinetix ® 5500 서보 드라이브가 메인 기계 축과 파우치 이송 체인을 구동합니다. Allen‑Bradley PowerFlex® 525 인버터는 컨베이어를 제어합니다. 이 장비는 EtherNet/IP™ 네트워크에 통합되며,  Allen‑Bradley PanelView™ Plus 7 그래픽 터미널로 모니터링됩니다.

버그는 “이외에도, 최근에 캠과 공기 실린더를 Kinetix 서보 제어기로 교체하여 기계의 씰 드라이버 설계를 간소화했다”며, "결과적으로 시스템 유지 관리가 줄어들었다"고 말했습니다.

서보 제어는 보다 쉽게 지연 시간을 조정하고 씰 바를 열고 닫을 수 있도록 해줍니다. 덕분에 전체적으로 더 나은 밀봉 효과를 얻을 수 있습니다.

스마트 머신의 성능

버그는 “로크웰 오토메이션 시스템을 사용하면 장비가 훨씬 더 스마트해져서 쉽게 변경할 수 있다”며 "파우치 크기를 바꾸려면, 작업자가 씰러 바 몇 개를 움직여서 레시피로 작동하는 HMI에서 적절한 옵션을 선택하기만 하면 된다"고 설명했습니다.

신속 변경이 가능한 툴링은 중요한 제품으로 보다 신속하게 전환할 수 있게 해줍니다.

버그는 “스마트 머신 또한 인터페이스에 고급 진단 기능을 표시해주어 무엇이 잘못되었는지를 알려 줄 수 있다”고 덧붙였습니다.

가동 시간을 극대화하기 위해 HMC는 다양한 센서를 제어 플랫폼에 통합하여 이상 상태를 신속하게 탐지하고 있으며, HMI에 유지 관리 절차를 안내하는 시각적 지침을 통합했습니다. 또한 HMC는 EtherNet/IP 연결을 활용하여 고객의 장비를 원격으로 지원하고 있습니다.

버그는 “가동 중단은 곧 비용”이라며 “이 모든 기술은 공장 관리자부터 장비 작업자와 유지 관리 담당자까지, 모든 사람들이 장비를 최적의 상태로 운영하는 데 도움을 준다”고 말했습니다.

구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기
Recommended for You
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 더욱 스마트하고 효율적이며 유연한 파우치 포장