Loading
Automation Today 70호 | 애플리케이션 프로필 게시물

전산 유지 보수 관리 시스템, 예방적 유지 보수, 자산 관리

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
전산 유지 보수 관리 시스템, 예방적 유지 보수, 자산 관리 hero image

예방적 유지 보수가 필요한 이유

장비 다운타임 감소, 자산 수명 연장 및 전체 장비 효율성(OEE) 향상 - 이는 클라우드 소프트웨어와 예방적 유지 보수가 제조업체에 제공할 수 있는 일부 혜택일 뿐입니다. 팀과 장비를 최상의 상태로 운영할 수 있도록 해 주는 견고한 전략에 클라우드 소프트웨어를 추가하십시오.

예방적 유지 보수를 가장 쉽게 이해하려면 자동차를 생각하면 됩니다.

차가 고장 날 때까지 방치한 다음 카센터에 수리를 맡기는 것은 사후 유지 보수입니다.

3개월마다 또는 10,000km를 주행한 후, 또는 자동차 매뉴얼에서 권장하는 정기적인 간격으로 카센터에 가서 오일을 교체하고 배터리 검사를 하고 타이어 로테이션을 하는 것은 예방적 유지 보수입니다.

예방적 유지 보수는 시간, 사용량 또는 상태 기반의 트리거로 예약할 수 있습니다. 각각에 대한 예를 살펴보겠습니다.

  • 시간 기반 예방적 유지 보수

시간 기반 접근 방식은 ‘매10일마다’처럼 설정된 시간 간격을 사용해 예방적 유지 보수 작업을 예약합니다. 매월 1일 또는 3개월에 한 번씩 예방적 유지 보수를 트리거할 수도 있습니다.

  • 사용량 기반 예방적 유지 보수

사용량 기반 예방적 유지 보수는 자산의 사용량이 특정 벤치마크에 도달하면 유지 보수 작업을 트리거하는 것입니다. 일정 거리, 시간 또는 생산 주기가 트리거가 될 수 있습니다. 10,000km마다 자동차의 정기 유지 관리 작업이 예약되는 것을 이러한 트리거의 예로 들 수 있습니다.

  • 상태 기반 예방적 유지 보수

상태 기반 유지 보수는 수행해야 하는 유지 보수 작업을 결정하기 위해 자산의 실제 상태를 모니터링하는 선제적 유지 보수의 한 유형입니다.

상태 기반 유지 보수는 특정 지표가 성능 저하 또는 곧 발생할 오류의 징후를 나타낼 때만 유지 보수를 수행해야 한다고 규정합니다. 예를 들어, 특정 구성 요소의 진동이 특정 임계값에 도달해 교체 또는 윤활이 필요함을 나타내면 예방적 유지 보수가 예약됩니다.

예방적 유지 보수가 매번 정답은 아니지만 사후 대응적인 프로그램에 비해 많은 이점이 있습니다. 첫째, 사후 대응적 유지 보수의 비용은 생산 손실, 급송, 비상 상황 시 시간 낭비, 결함 진단 등의 요인으로 인해 예방적 유지 보수보다 3~9배 더 높습니다.

또한 사후 수리는 문제 진단에 너무 많은 시간이 소요되고 자원이 고갈되며 예방 작업을 방해합니다. 그리고 문제가 올바르게 복구되지 않으면 문제가 다시 발생해 다운타임이 더 길어질 수도 있습니다.

마지막으로, IDCON(아이디콘)에 따르면 사후 대응적인 작업을 할 때 엔지니어가 사고를 당할 가능성이 28% 더 높습니다. 엔지니어가 빨리 수리해야 한다는 부담을 가지기 때문에, 안전 요구사항을 검토하고 작업을 안전하게 완료할 시간이 있었다면 감수하지 않아도 될 위험을 직면하게 만들 수 있습니다.

 

운영에서 예방적 유지 보수를 수립하는 방법

예방적 유지 보수 프로그램을 구축하려면 운영에 대해 생각하고 행동하는 방식을 바꿔야 합니다. 바뀌어야 하는 세 가지 주요 영역은 사람, 프로세스 및 기술입니다.

  • 사람: 적극적인 마인드

모든 정책, 계획 또는 작업은 누군가가 실행을 해야 합니다. 모든 성공적인 예방적 유지 보수 프로그램이 사람에서 시작되는 이유입니다. 모든 사람은 예방적 유지 보수가 어떻게 작동하는지, 왜 그것이 중요한지, 그리고 이를 성공적으로 만드는 데 있어 자신의 역할이 무엇인지를 이해해야 합니다.

  • 프로세스: 명확성과 일관성

프로세스는 무엇을 언제, 어떻게 해야 하는지에 대한 지침입니다. 예를 들어, 프로세스는 자산 검사가 실패한 경우 수행해야 하는 작업, 또는 새 부품에 대한 구매 주문서를 제출하는 방법을 간략하게 설명합니다.

프로세스는 예방적 유지 보수 작업의 표준을 설정하므로, 올바르고 안전하게 매번 같은 방식으로 수행되어야 합니다.

  • 기술: 효율성 창출

유지 보수 기술은 팀들을 서로 연결하고 예방적 유지 보수를 성공적으로 수행하는 데 필요한 정보를 제공하는 도구입니다. 종이 문서 분류, 무작위적인 작업 요청, 지속적인 계획 수립 및 재수립 등 예방적 유지 보수 계획을 위협하는 많은 시간 낭비를 방지하는 데 도움이 됩니다.

 

클라우드 기반 CMMS의 가치

전산 유지 보수 관리 시스템(CMMS)처럼, 다양한 요구에 적합한 다양한 유형의 예방적 유지 보수 소프트웨어가 나와 있습니다. CMMS는 자산과 작업에 대한 중앙화된 기록을 유지하여 시설이 작업 지시서, 재고 및 유지 보수와 관련된 모든 것을 계획, 추적 및 최적화할 수 있도록 합니다.

시스템은 6가지 주요 기능을 제공합니다.

  • 작업 지시서 관리
  • 자산 관리
  • 재고 관리
  • 유지 보수 보고
  • 시스템 통합
  • 모바일 작업

공급망 중단, 인력 부족 등 글로벌 문제를 극복하기 위한 보다 효과적인 방법으로 디지털 트랜스포메이션에 대한 요구가 늘어나면서, 더 많은 기업이 클라우드 소프트웨어로 눈을 돌리고 있습니다. 실제로, Fortune 500대 기업 중 89%는 클라우드 소프트웨어를 사용하고 있습니다.

원격, 하이브리드 및 분산 환경에서, 클라우드 기반 애플리케이션은 유지 보수 팀이 생산성과 가동 시간을 향상시키는 데 필요한 핵심 정보와 워크플로우에 액세스할 수 있도록 합니다.

Fiix 같은 클라우드 기반 CMMS 소프트웨어는 다양한 측면에서 비즈니스의 유지 보수 전략에 도움이 될 수 있습니다. 클라우드를 사용하는 경우, 인터넷에 연결되어 있으면 모든 유지 보수 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

개방형 클라우드 플랫폼에 구축된 Fiix는 모든 애플리케이션에 연결할 수 있으며, 지속적으로 데이터와 워크플로우를 동기화할 수 있습니다. 모든 것이 한 곳에서 가능합니다. 작업자는 정보를 두 번 입력하거나 충돌한 데이터를 처리할 필요가 없으며, 장비 성능이 저하되고 있다는 알림을 받지 않아 중요한 유지 보수를 놓치는 일은 발생하지 않습니다.

또한 실시간 대시보드 및 보고 툴은 작업 지시서, 재고 및 주요 KPI에 대한 고급 인사이트를 제공하여, 장기적으로 유지 보수 프로그램을 보다 효과적으로 만들 수 있도록 프로세스를 미세 조정하고 개선할 수 있습니다.

성공적인 예방적 유지 보수 프로그램을 구축한다는 것은 완전한 고장으로 이어지기 전에 장비의 문제를 찾아 수정하는 것을 의미합니다. 클라우드 기반 CMMS는 다운타임을 줄이고 유지 보수 비용을 줄이며 번거로움 없이 생산성을 높일 수 있는 간단한 솔루션이 될 수 있습니다.

구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기
추천
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left Automation Today 70호 | 애플리케이션 프로필 게시물