Loading
Magazine

새로운 시작, 스마트 안전, 스마트 머신

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
새로운 시작, 스마트 안전, 스마트 머신 hero image

디지털 트랜스포메이션의 시대에는 모든 것이 연결되어 있습니다. 오늘날의 스마트 팩토리에서는 스마트 장비가 다른 장비들과 통신하고, 스마트 머신들이 자체적으로 제어하며, 공정은 점점 더 민첩해지고 있습니다. 그러나 공장이 더 복잡해질수록, 안전사항도 더 엄격해집니다.

 그렇기 때문에, 안전 시스템들은 미래의 생산 공정만큼 스마트해져야 합니다. 안전 시스템들은 빅데이터를 스스로를 제어하고 최적화하며, 공장의 생산능력을 보다 효과적으로 활용하여 수익성을 향상시킬 수 있도록 공장을 운영합니다.

 세계 최대의 산업 안전 자동화 전문기업 로크웰 오토메이션은 스마트 매뉴팩처링으로 향한 여정을 시작한 많은 산업체들과 협력하고 있습니다. 로크웰 오토메이션은 혁신, 경험, 전문지식을 바탕으로 기업이 산업용 사물인터넷(Industrial Internet of Things, IIoT)을 이용하여 커넥티드 엔터프라이즈(The Connected Enterprise®)의 비전과 혜택을 실현할 수 있도록 지원하고 있습니다.

로크웰 오토메이션은 올해 제조업계가 ‘스마트 팩토리(Smart Factoriy)’를 향해 이동해 갈 것이라고 생각합니다. 2018년, 업계 전반에서 가장 중요한 기술적 변화는, 다양한 분야에서 기업 규모에 상관없이 스마트 머신과 장비를 도입하는 제조업체들이 증가할 것이라는 사실입니다.

로크웰 오토메이션은 제조업체들이 이러한 여정을 시작하는데 필요한 모든 지능형 기술과 서비스를 보유하고 있습니다. 이미 스마트 매뉴팩처링 여정을 시작한 기업들은 보다 스마트한 장치와 툴을 활용하여 안전을 장비의 핵심 기능으로 적용함으로써, 한 걸음 더 앞으로 나아갈 수 있습니다.

 이번 호 Automation Today Asia Pacific에서는 스마트 장치와 컴포넌트들이 커넥티드 엔터프라이즈에서 어떤 역할을 하며, 어떻게 안전을 향상하여 성공적인 운영에 기여하는지 알려 드립니다.

조셉 수사(Joseph Sousa), President

Asia Pacific Region, Rockwell Automation

구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 새로운 시작, 스마트 안전, 스마트 머신