Loading
Magazine

스마트 매뉴팩처링으로 향한 여정, 어떻게 가속화할 수 있을까요?

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
스마트 매뉴팩처링으로 향한 여정, 어떻게 가속화할 수 있을까요? hero image

오늘날의 비즈니스 환경에서는, 모든 것이 더 빠르게 이동합니다. 그래서 우리는 어떤 일이 벌어지고 있는지 즉시 파악해야 할 필요가 있습니다. 고객 경험에 지장을 주는 서비스 문제, 운영 효율성을 감소시키는 절차 문제, 매출에 영향을 주는 공급망 지연 문제 등, 지금 이 순간 일어나고 있을지도 모르는 모든 문제를 고려해야 합니다. 적시에 올바른 의사결정을 하기 위해서는 정보와 툴이 필요합니다. 일분 일초가 큰 차이를 만들 수 있기 때문입니다.

생산 관리 시스템(MES)은 모든 공장 데이터에 대한 실시간 가시성을 제공하여, 일정 관리 및 계획 소프트웨어가 데이터를 최적화할 수 있도록 해줍니다. 적절한 MES 애플리케이션과 툴이 갖춰지면, 비즈니스 데이터와 공장 데이터 사이에는 의미있는 연관 관계가 형성될 수 있습니다.

로크웰 오토메이션은 일부 장비제조업체들이 서로 소통할 수 없는 레거시 MES 시스템과 애플리케이션으로 인해 어려움을 겪고 있으며, 일부 업체들은 대규모 MES 인프라를 보유하고 있지는 않지만 품질, 생산량, 비용 영역을 개선할 필요가 있다는 사실을 인지하고 있습니다.

때문에 로크웰 오토메이션은 사물인터넷(IoT) 추세의 본질을 포용하고, 고객들이 커넥티드 엔터프라이즈에 모듈형 접근 방식을 취할 수 있도록 각 애플리케이션 별로 지속적인 확장이 가능한 MES 솔루션을 구축해나가고 있습니다.

 

이러한 특수 목적형 MES 애플리케이션들은 제조운영 정보(OT)와 정보 기술(IT)의 간극을 메꾸기 위해 개발되었습니다. 이 애플리케이션들은 최소한의 인프라 요구사항이나 단일 모듈로 장비, 라인 또는 작업 영역 레벨에서 먼저 구현하고, 기업의 전략이 성장함에 따라 통합 MES 솔루션으로 확장될 수 있습니다.

 

커넥티드 엔터프라이즈로 향한 여정의 진행 단계와 상관없이, 로크웰 오토메이션은 장비제조업체들이 최적화를 통해 계획에서 실행까지 모든 단계에서 생산을 관리할 수 있도록 분야별 전문지식을 제공합니다.

제조는 이제 새로운 시대로 접어들고 있습니다. 가치 있는 데이터의 수집과 활용을 통해 품질과 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

이번 Automation Today 53 호에서는 장비 데이터를 운영 인텔리전스로 전환함으로써 얻을 수 있는 진정한 혜택은 무엇이며, 스마트 매뉴팩처링을 가속화하는데 어떻게 확장 가능한 MES를 활용할 수 있는지 알려드립니다.

—조셉 수사(Joseph Sousa), President, Asia Pacific Region, Rockwell Automation

구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 스마트 매뉴팩처링으로 향한 여정, 어떻게 가속화할 수 있을까요?