Loading
Automation Today 73호 | Cover Story

서비스형 소프트웨어(SaaS)로 비즈니스를 혁신하는 3가지 방법

혁신 가속화에서 운영 합리화 등에 이르기까지 클라우드의 SaaS는 제조에 엄청난 영향을 미칠 수 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

혁신 가속에서 작업 간소화까지 클라우드에서 서비스형 소프트웨어(SaaS)는 제조에 놀라운 영향을 미칠 수 있습니다.

지난 5년간 정보 기술(IT)은 클라우드로 빠르게 이동하고 있습니다. 가트너(Gartner)에 따르면 2024년까지 실제로 IT 지출의 45%가 클라우드로 이동할 것으로 예상되며 그 다음은 운영 기술입니다. 

이것은 어떠한 모습일까요? 설계, 시운전 및 생산 최적화에 필요한 자원을 투자하기 전에 신규 제품 또는 공정 설계를 시뮬레이션한다고 상상해 보십시오. 많은 비용을 들여 출장 갈 필요 없이 어디에서든 즉시 고객 장비를 지원할 수 있다고 생각해 보십시오. 그리고 이것은 시작에 불과합니다. 혁신 가속과 확장성 개선부터 민첩성 향상, 운영 간소화 및 비용 절감에 이르기까지 클라우드에서 서비스형 소프트웨어(SaaS)는 여러분의 비즈니스를 완전히 변화시킬 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다.

 

1. 업무 방식 간소화

업무가 복잡하다고 업무 관리 방식까지 그럴 필요는 없습니다. SaaS 소프트웨어는 비즈니스 방식 간소화를 지원합니다. 

클라우드를 통해 온디맨드 확장이 가능하므로 사용자와 컴퓨팅 성능을 그 어느 때보다 쉽게 추가하거나 제거할 수 있습니다. 이뿐 아니라 SaaS를 사용하면 직원들이 설치나 유지보수를 위해 IT에 의존할 필요 없이 최신 버전의 소프트웨어에 항상 액세스할 수 있습니다. 또한 클라우드에서 소프트웨어 및 애플리케이션을 확장함에 따라 하드웨어 및 소프트웨어 자본 비용을 절감할 수 있습니다. 

제조를 위한 클라우드가 온프레미스 소프트웨어, 하드웨어 및 물리적 액세스를 완전히 대체하는 것은 아니지만 기존 시스템을 확장하는 새로운 기능을 제공하여 효율성을 창출하고 협업을 개선할 수 있습니다.

SaaS는 다른 소프트웨어와 어떻게 비교됩니까?

Main Image

내장된 소프트웨어

  • 특정 자동화 하드웨어에서 구동
  • 단일 목적
  • 일반적으로 더 높은 레벨의 소프트웨어 패키지를 통해 구성 또는 프로그래밍됨
  • OT에 책임이 있음
Main Image

로컬 컴퓨터

  • 노트북 또는 워크스테이션에서 구동
  • 초기 비용은 팀 규모에 따라 조정
  • 유지보수의 부담을 안고 있는 소프트웨어 사용자
  • 모든 사용자/팀에게는 책임이 있으며 일반적으로 이러한 책임을 IT 팀과 공유
Main Image

온프레미스 

  • 빌딩에서 서버 구동
  • 도입 및 유지 비용이 높음
  • 다수의 현장 및 공급업체 간 공유가 어려움
  • IT에 책임이 있음
Main Image

클라우드에서의 SaaS

  • 지역 데이터 센터에서 구동
  • 초기 도입 비용이 적고 사용료에 유지관리 비용 포함
  • 전 세계적으로 공급업체와 손쉽게 협업
  • SaaS 제공업체에 책임이 있음

2. 혁신 레벨 업

혁신은 진화하는 고객 요구를 충족하고 경쟁에서 앞서 나가는 방법입니다. 클라우드에서 SaaS를 통해 자신만의 디지털 랩을 바로 사용할 수 있으므로 실제 세계에서 발생하는 위험과 비용 없이 테스트를 수행하고 생산 문제를 해결할 수 있습니다.

기존 생산에 미치는 영향을 줄이면서 협업이 용이하고, 더 빠르고 저렴한 비용으로 새로운 작업을 시도할 수 있는 기능을 통해 무엇을 달성할 수 있는지 생각해 보십시오. 클라우드의 SaaS는 이것을 가능하게 할 뿐만 아니라 더욱 가까이 도달할 수 있게 해줍니다.

더 나은 데이터 품질, 더 큰 데이터 세트를 연관시킬 수 있는 향상된 컴퓨팅 성능, 산업 수명 주기 전반에 걸친 단일 디지털 스레드를 통해 운영을 최적화하고 미래의 설계 반복을 한 차원 끌어 올릴 수 있습니다.

 

3. 시스템 지원 방법 재구상

클라우드를 통해 장소 및 시간에 구애받지 않고 시스템과 장비를 관리할 수 있습니다. 이러한 수준의 접근성으로 즉시 장비 구축을 위한 연결을 관리, 구성 및 시작할 수 있습니다.

생산 요구 사항에 더 빨리 대응할 수 있다는 것은 더 신속하게 해결책을 찾을 수 있음을 의미하며, 이를 원격으로 한다는 것은 이동 시간 및 비용을 소모할 필요가 없음을 의미합니다. 정기적인 클라우드 지원 원격 유지보수는 비상 상황 발생 가능성을 더욱 낮춰줍니다. 하지만 이것이 끝이 아닙니다. 클라우드에서 이러한 수준의 원격 연결성은 보다 사전 예방적인 지원 모델을 비롯해 미래에는 더욱 큰 것을 의미할 수 있습니다.

생산 현장의 데이터는 생산성을 개선하기 위한 결정을 자동으로 내릴 수 있습니다. 설계 맥락, 운영 정보를 예상하지 못한 가동 중단 시간을 예측하고 예방 지원하며 가동 중인 작업을 더욱 효율적으로 만드는 데 사용할 수 있습니다.

따라서 이는 가동 중단 시간을 줄이고 생산성과 운영 효율성을 높여 낭비를 최소화하고 수익률 증가시키는 등의 이점을 제공하며, 이는 멀리 떨어져 있는 현장 운영에 특히 유용합니다.

 

확신 있는 설계와 혁신을 지원하는 SaaS 제품

클라우드에서 서비스형 소프트웨어(SaaS)가 가진 이점이 자동화 소프트웨어의 미래를 재구성하고 있습니다. 이는 당사가 Microsoft와 협력하여 Azure 플랫폼에서  FactoryTalk® Hub™을 개발하는 데 있어 주요 고려 사항입니다. 그 과정에서 얻은 교훈은 최상의 솔루션을 찾기 위해 이미 있는 것을 다시 만드느라 시간을 낭비할 필요가 없다는 것입니다. 그 대신 우리는 다른 산업에서 입증된 기술을 적용하고, 이를 수정 및 조정하고, 생산 환경을 위한 고유하고 즉각적인 가치를 창출하기 위해 자체적으로 학습한 것들을 추가했습니다.

당사는 현재 FactoryTalk Hub 제품군에 대한 새로운 클라우드 네이티브 애플리케이션 항목인 FactoryTalk® Design Studio™를 제공하는 마지막 단계에 있습니다. 이는 컨트롤러 프로그래밍을 시작으로 다중 컨트롤러 프로젝트 지원을 통해 사람들이 시스템에서 협업하는 방식을 간소화하는 온디맨드 솔루션을 갖춘 현대적인 설계 환경을 제공할 것입니다. 최신 소프트웨어 개발 방법론을 친숙한 자동화 소프트웨어 기능에 통합하여 전례 없는 수준의 유연성을 제공합니다.

 

  • 설계 유연성 : 일부 제어 시스템 프로그래머는 래더 및 펑션 블록 프로그래밍을 위해 유지보수 직원이 직관적으로 사용할 수 있는 그래픽 편집기를 사용하는 것을 선호합니다. 그러나 텍스트 기반 언어를 사용하여 개발하는 것이 더 효율적이라고 생각하는 프로그래머도 있습니다. 전통적으로 보면 많은 프로그래머가 사용하기 쉬운 것을 유지보수 담당자가 사용하는 것이 쉽지 않았으며 두 언어가 서로 다르기 때문에 프로그래머들은 타협해야 했습니다. 이제는 다릅니다.

    FactoryTalk Design Studio를 사용하면 동일한 로직과 코드를 텍스트 또는 그래픽으로 생성하고 볼 수 있습니다. 이는 사용자의 선택입니다. 프로그래머는 자신이 어떤 편집기를 사용하든 코드가 양쪽 모두에서 사용 가능하며 동일하게 실행될 것이라는 확신을 가질 수 있습니다. 프로그래머는 자신이 제공하는 것이 동료 및 다른 협업자 다운스트림의 요구를 충족한다는 확신을 가지고 자신이 원하는 작업 방식을 스스로 선택할 수 있습니다.

 

  • 사용자 중심 협업 : 시스템 규모가 더욱 커지고 복잡해지며 팀이 더욱 분산됨에 따라 더 나은 협업에 대한 필요성이 커졌습니다. 사람들은 상대방의 업무에 개입해 기분 상하거나 중복 편집으로 갈등이 발생하는 상황을 피하기 위해 종종 고립된 역할을 하도록 강요받습니다. 이러한 제한 사항은 프로그래머가 동시에 작업하는 것을 방지하여 속도가 늦어질 수 있습니다.

    소프트웨어 개발 업계는 모든 규모의 프로젝트를 안정적이고 효율적으로 처리하도록 설계된 분산 버전 제어 시스템을 통해 이 문제를 해결했습니다. 이제 FactoryTalk Design Studio는 이와 같이 입증된 기술을 활용하여 산업 자동화에서 다중 사용자 협업을 실현합니다. 직관적인 협업 툴, 자동화된 변경 사항 추적 및 충돌 관리 기능을 통해 사용자는 팀 생산성을 크게 높일 수 있습니다.

 

  • 안전한 스토리지로 안심하며 사용 : 모든 프로젝트에는 데이터 호스트가 있는데 프로젝트 수가 증가함에 따라 이러한 파일을 정리하여 문서화하고 한 곳에서 모두 검토하는 일은 번거로울 수 있습니다. 하드 드라이브가 충돌하거나 위치가 잘못된 경우 파일이 손실될 수 있습니다.
    게다가 새로운 라인 개발의 일환으로 또는 컴퓨터를 사용할 수 없게 만들고 엔지니어링 효율성을 저해할 수 있는 다른 이유로 프로젝트 파일을 업그레이드하는 데에는 추가적인 시간이 소요됩니다.

 

이러한 문제 해결을 위해 로크웰 오토메이션은 FactoryTalk® Vault™를 개발하게 되었습니다. 클라우드 네이티브 보안 산업용 파일 스토리지는 참여자 및 조직과의 역할 기반 공유를 가능하게 하여 협업을 강화하고 시스템 전반에 걸친 변경 사항에 대한 파일 기록을 유지하고 프로젝트 파일을 함께 그룹화합니다. 또한 모든 변경 사항을 기록하는 버전 제어 시스템이 포함되어 있어 파일을 안전하게 보관하고 필요한 경우 복구할 수 있습니다. 그리고 이 솔루션은 컨트롤러 프로젝트 파일의 심층 분석을 통해 설계에 관한 더 뛰어난 통찰력을 제공합니다.

SaaS와 결합한 클라우드 네이티브 제품의 적응성으로 어디에서나 액세스가 가능하며, 분야별 역할이 다른 팀원 간의 협업이 더욱 용이해지고, 하드웨어를 가상으로 구축, 테스트 및 시운전하여 처음부터 올바른 품질을 달성할 수 있습니다. 팀워크를 활성화, 생산성 향상, 및 새로운 차원의 유연성, 바로 이것이 로크웰 오토메이션이 FactoryTalk Design Hub를 통해 제공하는 이점입니다. 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.

구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기
Recommended for You
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 서비스형 소프트웨어(SaaS)가 비즈니스를 혁신하는 3가지 방법