“시스템 데이터를 수집하기 위해 별도의 SCADA 솔루션도 만들었지만, 새로운 PlantPAx DCS가 이를 대신해 주기 때문에 여러 HMI를 사용하는 대신 모든 필수 데이터를 하나의 뷰포인트로 결합할 수 있습니다.”
또한, 새로운 보고 시스템을 통해 운영 팀이 실시간 데이터에 훨씬 더 심층적으로 액세스할 수 있게 되면서 훨씬 더 큰 유연성을 누리고 있습니다. 펌프를 더 잘 제어하여 소모품을 더 엄격하게 관리하고 에너지 소비를 줄이면서 공장 효율성도 향상되었습니다.
Küçüksari는 이렇게 결론을 내립니다. “운영자 인터페이스도 정말 차별화됩니다. 훨씬 더 쉽게 작동할 수 있습니다. Rockwell Automation에서 발행한 ISA 101 백서의 지침을 사용하여 운영자 화면을 완전히 재설계했습니다. 이전의 HMI 화면은 여러 가지 색상이었고 너무 복잡했습니다. 모범 사례 지침을 기반으로 한 새로운 화면은 그레이스케일이며, 알람이나 우려 영역에만 대담한 색상을 사용합니다. 이러한 화면은 중요한 데이터를 실시간으로 제공하고 운영자가 프로그래밍 수준에 들어가지 않고도 파라미터를 미세 조정할 수 있도록 합니다.
“더 기술적이고 상세한 진단 도구를 통해 시스템을 더욱 효율적으로 유지할 수 있습니다. 이렇게 하면 공급 중단 위험 없이 이 지역의 160만 고객에게 깨끗하고 신선한 식수를 보장할 수 있습니다.”