Loading
사례 연구 | 수처리 폐수 처리
Recent ActivityRecent Activity

통합 프로세스 제어가 운영 명확성을 제공합니다.

Inland Empire Utilities Agency는 SCADA 엔터프라이즈 시스템을 PlantPAx Distributed Control System으로 교체하여 운영자의 복잡성을 줄였습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
일몰 탱크의 폐수 처리 시설

마이클 갤러거(Michael Gallagher)는 Inland Empire Utilities Agency(IEUA)의 제어 시스템 분석가입니다. 이 지역 상하수도 및 폐수 처리 기관은 캘리포니아주 서부 샌버너디노 카운티의 242평방마일에 걸쳐 약 935000명의 주민에게 서비스를 제공합니다. IEUA는 5개의 폐수 처리 시설, 재활용수 시스템, 지하수 충전 시스템, 그리고 클라이언트 기관을 위한 염수 시설을 운영합니다.

IEUA의 비전은 세계적인 수준의 물 관리 및 환경 보호 선도 기관이 되는 것입니다. 이 기관은 현재와 미래를 위한 물 공급을 제공하기 위해 지속적인 투자를 약속합니다. IEUA는 SCADA 엔터프라이즈 시스템을 업그레이드하기 위한 10년 마스터 플랜을 지원하기 위해 Rockwell Automation의 PlantPAx® Distributed Control System (DCS)를 사용하기로 결정했습니다.

동영상 보기

동영상
Inland Empire Utilities Agency Unified Process Control

Inland Empire Utilities Agency는 SCADA 엔터프라이즈 시스템을 PlantPAx Distributed Control System으로 교체하여 운영자의 복잡성을 줄였습니다.

마이클 갤러거, Inland Empire Utilities Agency의 제어 시스템 분석가

Michael Gallagher

제어 시스템 분석가, Inland Empire Utilities Agency

노후화된 DCS 시스템

“우리는 약 30년 된 노후화된 DCS 시스템을 사용하고 있었습니다. 운영 및 유지보수 직원이 접근할 수 있는 범위가 제한적이었기 때문에 변경이 필요할 때마다 제어 그룹이 관여해야 했습니다.”라고 Michael은 설명합니다. “이제 PlantPAx를 통해 책임이 다시 운영자와 유지보수 팀의 손에 돌아왔습니다.”

현재까지 IEUA는 세 개의 시설을 PlantPAx 플랫폼으로 전환했으며 올해 초 네 번째 시설의 마이그레이션을 시작했습니다. 새로운 시스템은 Rockwell Automation의 다양한 제품을 통합하고 있으며, 여기에는 PowerFlex 750 Series Drives, CENTERLINE Motor Control Centers 및 IntelliCENTER 소프트웨어, ControlLogix® 프로그래머블 컨트롤러, ThinManager 소프트웨어, FactoryTalk® AssetCentre 소프트웨어, 그리고 입력/출력 모듈이 포함되어 있습니다.

실시간 업그레이드

“이러한 업그레이드는 각 시설의 라이브, 활성 시스템에서 진행되었습니다.”라고 Michael은 말합니다. “Rockwell Automation, 설계 컨설턴트, 그리고 내부 직원의 도움으로 운영에 영향을 주거나 가동 중단 시간을 발생시키지 않고 이러한 업그레이드를 달성할 수 있었습니다.”

IEUA는 물 및 폐수 처리 기관으로서 복원력과 가용성을 최우선으로 생각합니다. 제어 측면에서 이 기관은 거의 가동 중단 시간이 없다는 점을 자랑스럽게 생각합니다.

시설 전반에 걸친 일관성

IEUA는 업그레이드를 구현한 이후 제어 시스템 관련 작업 지시서 수와 제어 시스템 통합 프로젝트에 필요한 변경 주문 수를 줄였습니다.  

“업그레이드를 통해 얻은 중요한 가치 중 하나는 시설 간 일관성입니다. 표준화된 제어와 고성능 그래픽을 통해 모든 시설은 시스템 구성과 설계 방식이 동일합니다.”라고 Michael은 말합니다. “이로 인해 운영자가 한 시설에서 다른 시설로 이동할 때 제공하는 근무 시간 외 지원을 간소화할 수 있습니다.”

IEUA의 성공적인 업그레이드에는 주요 이해관계자의 참여와 교육이 매우 중요했습니다. 기관은 시스템 내에서 제공되는 정보가 쉽게 이해될 수 있도록 운영 및 유지보수 팀을 시스템 개발 및 설계에 참여시켰습니다.  

“그것이 우리에게 가장 중요한 부분이었습니다.”라고 Michael은 설명합니다. “이 새로운 시스템을 모두에게 무작정 도입하는 대신, 직원들을 참여시키고, 교육하고, 최신 상태로 유지했습니다.”

향후 계획

현재 10년 SCADA 마스터 플랜의 마무리 단계에 접어든 IEUA는 다음 단계를 모색하기 시작했습니다.

“우리는 모델 예측 제어와 일부 인공 지능 제어 기능을 구현하여 통풍조에서 용존 산소 작업을 위한 화학 물질 사용을 개선하고 네트워크 보안을 강화하는 방안을 고려하고 있습니다.”라고 Michael은 말합니다.

Published 2023년 9월 21일

주제: Optimize Production 상하수도 및 폐수 처리 상수도 폐수 PlantPAx DCS FactoryTalk AssetCentre ThinManager DCS 드라이브 I O 모듈 모터 컨트롤 프로그래밍 가능한 컨트롤러
Rockwell Automation 구독

최신 뉴스, 사고 리더십 및 정보를 받은편지함으로 직접 받아보세요.

지금 구독하세요
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 통합 프로세스 제어로 운영의 명확성 확보