Loading
사례 연구 | 폐수
Recent ActivityRecent Activity

Lake Chelan Water District, 가동시간 증가

Control Systems NW는 Lake Chelan Water District의 노후화된 제어 및 전기 시스템을 업그레이드하여 가동시간 감소에 도움을 줍니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
전기 상자 근처에서 청사진을 검토하는 현장 서비스 엔지니어 -- 제어 시스템 네트워크

Clayton Anderson은 RH2 Engineering (RH2)와 그 전액 출자 자회사인 Control Systems NW (CSNW)의 프로젝트 관리자입니다. CSNW는 제어 시스템 설계 및 통합을 전문으로 합니다. 두 회사의 공인 전기 기술자와 제어 시스템 전문가는 함께 상하수도 및 폐수 처리 산업에 서비스를 제공합니다.

Clayton은 “우리는 약 45년 동안 상하수도 및 폐수 처리 사업에 종사해 왔습니다.”라며 “Rockwell Automation 기술을 중심으로 설계된 장비, 통합 및 시운전 서비스를 제공하기 위해 Control Systems NW를 설립했습니다.”라고 말합니다.

CSNW는 Rockwell Automation PartnerNetwork™의 회원이며 상하수도 및 폐수 처리 산업에서 인정받는 시스템 통합업체로 지정되었습니다. 이 배지를 획득한 기업은 해당 부문에서 입증된 리더입니다.

Clayton은 “경제에 물이 매우 중요한 태평양 북서부에서 우리는 특히 노후 장비 업그레이드 분야의 관개 전문가가 되었습니다.”라고 설명합니다.

동영상 보기

동영상
Lake Chelan Water District의 제어 시스템 NW 업그레이드 제어

Control Systems NW는 노후화된 제어 및 전기 시스템을 업그레이드하여 Lake Chelan Water District의 가동시간 손실을 줄이는 데 도움을 줍니다.

클레이튼 앤더슨 프로젝트 관리자 RH2 엔지니어링

Clayton Anderson
RH2 Engineering 프로젝트 관리자

노후 제어 시스템 및 장비 문제

오랫동안 RH2의 클라이언트였던 Lake Chelan Reclamation District(이하 District)는 40년 이상 된 노후화된 제어 시스템과 전기 장비로 어려움을 겪고 있었습니다. 워싱턴주 맨슨에 위치한 District에는 9개의 펌핑 플랜트가 있습니다.

“그들은 큰 제어 시스템 문제를 겪고 있었습니다. 전원이 잠깐이라도 끊기면 시스템을 수동으로 다시 시작해야 했고, 이 작업에는 약 6 ~ 8시간이 걸렸습니다.”라고 Clayton은 말합니다. “이곳은 매우 비싼 포도밭과 과수원이 있는 지역이기 때문에 몇 시간만 물이 공급되지 않아도 값비싼 작물과 나무를 잃을 수 있습니다.”

Clayton의 팀은 District의 제어 시스템을 Rockwell Automation CompactLogix 5370 Controllers와 향상된 무선 통신 네트워크로 업그레이드했습니다. 또한 전원 공급 중단 후 수동 시스템 재시작을 방지하기 위한 계획도 수립했습니다.

“우리는 Studio 5000® 프로그래밍을 사용하여 전체 시스템을 점검하고 운영자의 개입 없이 펌프 스테이션을 재시작하도록 했습니다.”라고 Clayton은 설명합니다. “그 결과 운영자의 초과 근무가 줄고, 고객의 가동시간이 늘어났습니다.” 실제로 제어 시스템 업그레이드 후 처음 2년 동안 District의 초과 근무는 최대 25% 감소했습니다.

시스템 및 장비 업그레이드가 제공하는 다양한 이점

다음으로, 팀은 노후된 전기 장비를 Rockwell Automation의 CENTERLINE® 중전압(1500) 및 저전압(2100) 모터 제어 센터로 업그레이드했습니다.

“우리는 CNWS를 통해 장비를 사전 조달할 수 있었습니다. 사전 조달은 많은 지방자치단체가 피하고 싶어하는 위험이지만, 우리는 그 위험을 매우 낮게 만들기 위해 노력합니다. Rockwell Automation이 정말 큰 도움을 주었습니다.”라고 Clayton은 말합니다. “우리는 공장과 직접 협력하여 가속화된 일정에 맞춰 장비를 설계 및 제공할 수 있었고, Rockwell의 현지 디스트리뷰터와 파트너십을 맺어 예비 부품을 관리하고, 장비가 제시간에 도착하도록 하며, 모든 것이 원활하게 진행되도록 했습니다.”

업그레이드 이전에는 직원들이 매일 플랜트를 점검해야 했으나, 이제 업그레이드된 플랜트는 주 1회 점검만 필요합니다. District는 또한 이러한 플랜트에서 발생하던 운영 및 유지보수 자금을 다른 자산으로 재할당할 수 있게 되었습니다.

또한 전력 모니터링 데이터를 기록하고 접근할 수 있는 기능을 통해 팀은 플랜트 문제를 일으키는 높은 전력 범프와 생산 패턴을 파악할 수 있었습니다. 이러한 인사이트를 바탕으로 유틸리티 배전 시스템을 수정하여 운영을 더욱 개선할 수 있었습니다.   

주제: 폐수 ControlLogix 저압 MCC 고압 MCC 드라이브 컨트롤러(PAC&PLC)
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left Lake Chelan Water District, 가동시간 증가