Loading
사례 연구
Recent ActivityRecent Activity

고객의 요구를 포장 솔루션으로 변환

Livetech는 자체 첨단 장비 기능을 보완하기 위해 Rockwell Automation 솔루션을 도입합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Livetech 포장 솔루션

2001년,Livetech는 전 세계 식품 산업 고객을 위한 2차 포장 시스템의 설계, 개발 및 구축을 담당하는 회사로 설립되었습니다.

회사는 설립 이후 두 개의 회사를 인수했습니다. 하나는 초콜릿 몰딩 회사인 CEDA로, 현재는 Livemould; 그리고 Fourpack, 지금은 Liveflow, 유통 시스템과 플로우 포장 기계를 제공합니다. 이 그룹은 이탈리아 몬티첼로 달바에 본사를 두고 있으며 현재 150명 이상의 직원을 보유하고 있습니다.

“우리는 역동적인 회사입니다.”라고 Livetech의 수출 관리자 Federico Scornaienchi가 설명합니다. “완전한 1차(플로우팩) 및 2차/3차 로봇 포장 시스템, 팔레타이징 기술 및 완전한 초콜릿 몰딩 라인의 엔지니어링과 생산을 전문으로 하고 있습니다.

R&D 투자

“식품 부문에서 다국적 그룹과 협력하면서 얻은 경험과 연구 개발에 지속적으로 투자한 결과, 식품 기술, 제과 및 포장 부문 전반에 걸쳐 고성능이면서 환경 친화적인 솔루션과 컨설팅을 창출하고 제공합니다.”라고 그는 덧붙입니다.

Livetech의 신념은 고객이 포장 디자인 및 기술 측면에서 요구 사항을 자동화된 애플리케이션으로 전환할 수 있도록 지원하는 것입니다. 여기에 시장의 다른 기업과 차별화되는 종합적인 컨설팅 역량을 더합니다.

“우리는 제과, 제빵, 사탕/초콜릿, 애완동물 사료, 유제품, 이유식 등 다양한 분야를 다룹니다. 모든 경우에 최대한의 생산 유연성을 제공해야 하므로 고객은 포맷, 맛, 포장 수량 및 제품 진화 측면에서 시장 요구에 빠르고 쉽게 적응할 수 있습니다.

결과물 병합

“우리는 단순한 장비 설계 이상의 일을 합니다.” 그는 덧붙입니다. “맞춤화, 컨설팅, 서비스 등 다양한 결과물을 통합하여 단일 솔루션을 중심으로 완전한 환경을 조성함으로써 고객이 투자에 대해 더 큰 확신을 가질 수 있도록 합니다. 우리는 고객의 특정 요구에 적합한 답을 제공하는 유연한 아키텍처와 맞춤형 설계를 제공합니다.”

Rockwell Automation의 도움으로 Livetech는 생산 프로세스를 최적화할 수 있었습니다. “Rockwell Automation의스마트 솔루션은 특히 일반적인 포장 장비의 구성요소 수를 고려할 때 프로그래밍과 인터페이스가 훨씬 쉬워집니다.”라고 Scornaienchi는 덧붙입니다. “이러한 기능과 함께 글로벌 입지와 고품질 자동화 및 정보 시스템 공급업체가 되기 위한 Rockwell 자체의 노력을 신뢰할 수 있습니다.

선호 공급업체

“우리의 많은 고객과 우리가 서비스를 제공하는 시장의 다른 기업들도 Rockwell Automation을 요청합니다. Rockwell Automation은 많은 선도적인 글로벌 기업의 선호 공급업체이기 때문입니다. 우리는 이러한 관점에 전적으로 동의하며, 시스템의 나머지 구성요소에 투입하는 품질을 반영하는 최첨단 자동화 솔루션을 제공할 수 있다고 확신합니다.”

Rockwell Automation의 솔루션을 도입한 Livetech는 개발 및 프로그래밍 작업을 간소화하는 동시에 향후 장비 발전을 위한 안정적이고 적응력 있는 플랫폼을 구축할 수 있었습니다. 또한 유연성 향상, 처리량 증가, 원격 및 현지 유지보수 용이, 전환 시간 단축 등 Livetech의 엔드 유저에게도 많은 이점을 제공했습니다.

OEM 및 장비 설계 솔루션의 종합적인 포트폴리오를 확인해보십시오.여기

Published 2023년 4월 21일

주제: 스마트 제조 식음료(F&B) 생명과학
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 고객의 요구를 포장 솔루션으로 변환