Loading
사례 연구
Recent ActivityRecent Activity

자동화에 기반한 기술 발전 및 시장 확장

MG Tech는 Rockwell 오토메이션을 기술뿐만 아니라 북미 시장 지원을 위한 핵심 공급업체로 간주합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
MG Tech 포장장비

프랑스 Vendée의 Les Achards에 본사를 둔MG Tech는 2004년에 설립되었으며, 자신의 직업에 열정을 가진 직원들의 기술이 회사의 확장과 성장에 중요한 역할을 했다고 설명합니다. CEO Eric Gautier는 이것이 품질과 산업 성과에 대한 지속적인 연구에 의해 뒷받침되었다고 지적합니다.

MG Tech의 사업 개발 담당자인 Charles Girault는 “우리는 2차 및 3차 제품을 위한 래핑 머신, 카토닝 머신, 케이스 조립기, 케이스 패커, 팔레타이징 머신 등 다양한 포장 장비를 제공합니다. 또한 다양한 기능을 포함한 전체 산업용 포장 라인도 제공할 수 있어, 고객이 산업 요구에 맞게 생산 라인을 조정할 수 있습니다.”라고 말합니다.

이 회사는 인상적인 기술 포트폴리오를 바탕으로 유제품, 제과, 제빵, 디저트, 신선 농산물, 차, 커피, 육류, 애완동물 사료, 화장품, 일반 식료품 등 다양한 시장을 지원합니다.

이 회사의 베스트셀러 중 하나는 순차 또는 연속 모델로 제공되는 Wrap-Around Case Packer입니다. Girault는 “MG Tech의 패커 DNA는 경쟁사와 다릅니다. 우리는 제품을 그대로 받아 가능한 한 개별적으로 픽업합니다. 제품 무결성을 유지하기 위해 물리적 접촉을 최소화하고, 로봇을 사용해 카톤에 직접 적재하며, 콜레이션 단계 없이 바로 적재합니다. 이러한 설계 원칙 덕분에 케이스 패커는 작동이 매우 쉽고, 툴 없이도 배치/포맷 간 전환이 빠릅니다.”라고 설명합니다.

많은 고객들이 관심을 가질 만한 것은 유로 또는 미국 팔레트에서 최대 30kg의 오픈 트레이를 팔레타이징할 수 있는 회사의 최신 Cobotic Palletizer입니다. 추가적인 수직 축 덕분에 트레이를 최대 2500mm까지 팔레트에 쌓을 수 있습니다. Girault는 “우리의 Cobotic Palletizer는 고객에게 더 작은 설치 공간에서 유연성을 높여주기 때문에 수동 팔레타이징에서 자동 팔레타이징으로 전환하려는 분들에게 이상적입니다.

“우리는 모든 장비에 로봇과 비전 시스템을 사용하여 적재하고, 때로는 카톤 성형 및 폐쇄 작업도 수행합니다.”라고 Girault가 덧붙입니다. “그리고 최대 생산성을 유지하기 위해 자체 로봇(폴리 아티큘레이티드 및 3, 4 또는 5축 델타 로봇)을 개발했습니다. 또한 로봇 및 코봇 공급업체와 강력한 파트너십을 구축했으며, 그 중에는 Fanuc도 포함됩니다.”

Fanuc은 Rockwell Automation PartnerNetwork™의 전략적 제휴 파트너입니다.

이와 관련하여 Rockwell Automation은 MG Tech에 특정 기술 개발뿐만 아니라 북미 시장으로의 확장에 있어서도 중요한 역할을 했습니다. MG Tech가 높이 평가하는 주요 특징 중 하나는 자동화 솔루션에 사용되는 개방형 아키텍처입니다.

MG Tech는 '블랙박스'를 만들지 않습니다.”라고 Girault는 말합니다. “우리는 엔드 유저가 프로그램에 접근할 수 있도록 하여, 기술자와 운영자가 파라미터를 쉽게 수정할 수 있도록 합니다. 이는 모든 I/O 및 서보축에 대한 사용자 친화적 인터페이스를 통해 가능합니다. 새로운 포맷은 어렵지 않고 쉽게 만들어야 합니다.”

자동화 솔루션이 제공하는 연결성은 모든 신형 장비와 함께 제공되는 MG Tech의 새로운 IN USE 플랫폼도 지원합니다. “IN-USE를 통해 고객은 서비스 부서와의 채팅 영역에 접근할 수 있을 뿐만 아니라, 업데이트된 장비 문서도 확인할 수 있습니다. 이와 더불어 예측정비 루틴 생성을 위해 생산 및 효율성 데이터를 기록하는 데 사용할 수 있는 선택적 모니터링 기능도 제공합니다. 또한 장비에는 장비 내 전략적 위치에 배치된 카메라를 사용하여 이벤트가 발생할 때 기록하는 원격 유지보수 시스템도 장착되어 있습니다.

“우리는 수년간 Rockwell Automation과 협력해 왔습니다.”라고 Girault는 말합니다. “Rockwell은 식품 시장의 주요 업체이며, 강력한 글로벌 네트워크를 갖추고 있어 북미 시장 진출에 큰 도움이 되었습니다.”

스마트 역량 개발에 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보십시오. 스마트 포털을 방문해 보세요.여기. 

Published 2023년 5월 4일

주제: 기계 및 장비 제조업체 식음료(F&B) 생명과학
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
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 자동화에 기반한 기술 발전 및 시장 확장