Loading
성공 사례 | 식음료(F&B)
Recent ActivityRecent Activity

Tate & Lyle(기존 CP Kelco)은 Matão 공장의 운영 효율성과 기술 통합을 최적화했습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
맑은 하늘을 배경으로 노란색과 흰색 기둥이 눈에 띄는 대형 산업 시설
Tate & Lyle 로고

Tate & Lyle은 CP Kelco의 사업부를 통합함으로써 식품, 음료, 소비재 및 산업용 시장을 위한 천연 및 기능성 성분 생산을 전문으로 하는 글로벌 기업이 되었습니다. 160년(약 90년은 CP Kelco에서 비롯됨)이 넘는 혁신과 탁월함의 유산을 바탕으로 회사는 지속 가능하고 견실한 고성능 솔루션을 제공하겠다는 약속을 지속적으로 강화하고 있습니다.

이전에 CP Kelco로 알려졌고, 현재는 Tate & Lyle – Matão Unit으로 명칭이 바뀐 이 시설은 발효 기반 및 천연 유래 성분의 선도적 생산 센터 중 하나라는 전략적 입지를 유지하고 있습니다. 이 시설에서 생산되는 주요 제품으로는 젤란검, 펙틴, 잔탄검, 카라기난, 디우탄검, 그리고 최신 혁신 제품인 NUTRAVA® Citrus Fiber가 있습니다.

이번 전환을 통해 Tate & Lyle의 포트폴리오가 강화되어 환경적 책임을 다하면서 건강, 맛, 식감을 제공하는 재료에 대한 증가하는 글로벌 수요에 대처할 수 있는 역량이 확장됩니다.

Ramon Ferreira
Ramon Ferreira
수석 전기 및 자동화 엔지니어
과제
  • Matão(SP)에 위치한 회사의 신규 공장 현대화
  • 생산 최적화
  • 공장 디지털화
  • 장비 및 장치 통합
  • 에너지 소비 관리
솔루션
  • 저압 및 고압 변압기, 15 kV 고압 스위치기어, 저압 스위치보드, 보조 저압 판넬 및 CENTERLINE® 2500 저압 모터 컨트롤 센터(MCC)를 포함하는 PCB 솔루션.
  • 자동화 패널, 원격 PLC, 스위칭 장비 및 예비 부품.
  • PlantPAx®, IDC, 가상화 인프라 솔루션, 네트워크 설계 및 구성.
결과
  • 새로운 공장의 자동화에 기여
  • 공장 장비와 100% 통합 보장

과제

165년 이상의 역사를 가진 영국의 다국적 기업인 Tate & Lyle은 식품 및 음료 산업용 특수 재료 분야에서 혁신적인 솔루션을 제공하는 것으로 전 세계적으로 인정받고 있습니다. 2024년 11월, 이 회사는 CP Kelco 인수를 완료하여 천연 및 기능성 솔루션 분야의 선두주자로서의 입지를 강화했습니다.

Tate & Lyle은 상파울루 주에서 두 개의 전략적 제조 시설을 운영하고 있습니다.

  • Limeira(SP): 이 공장은 다양한 식품의 겔화 및 안정제로 사용되는 천연 성분인 펙틴 생산을 전문으로 합니다.
  • Matão(SP): Matão 사업부는 오렌지 껍질에서 추출한 혁신적인 감귤 섬유인 NUTRAVA® Citrus Fiber를 생산하는데, 이 섬유는 식품 및 비식품 분야에서 구조와 안정성을 제공합니다. Tate & Lyle은 천연 및 지속 가능한 원료에 대한 수요 증가로 새로운 공장 건설을 통해 운영을 확장했습니다. 이 산업부에 대한 타당성 조사는 2016년부터 2017년 사이에 시작되었으며, 비용 분석에 중점을 두었습니다. 실제 건설은 2021년 말부터 2022년 초까지 진행되었으며, 공장은 2024년 5월에 공식적으로 가동을 시작했습니다.

"Tate & Lyle에서 전기, 자동화, 계측을 담당하는 기술 책임자를 맡았을 때, 저는 이 새로운 시설의 개발을 지원해야 하는 과제에 직면하게 되었습니다. 처음부터 저는 공장의 운영 효율성과 완벽한 기술 통합을 보장하기 위해 견고한 프로젝트 프레임워크를 구축하는 것이 중요하다는 사실을 인식했습니다"라고 Tate & Lyle의 수석 전기 및 자동화 엔지니어인 Ramon Ferreira가 설명했습니다.

전문가는 이 산업 공장은 대형 주스 생산업체에서 얻은 원료인 오렌지 껍질을 가공하는 데 중점을 두고 있다고 덧붙였다. 목표는 화학 물질을 탱크에 옮겨 담고 정확한 양을 주입하는 등의 정밀하고 복잡한 화학적 과정을 거쳐 껍질에 자연적으로 존재하는 물질을 추출하는 것입니다. 효율성과 정밀성을 동시에 달성하기 위해서는 모든 단계의 완전한 자동화와 원활한 통합이 필수적이었습니다.

운영을 최적화하기 위해 Tate & Lyle은 로크웰 오토메이션과의 오랜 파트너십을 강화하여 약 2년 동안 지속된 프로젝트를 시작했습니다.

솔루션

이러한 작업을 가능하게 하기 위해 스크류 컨베이어, 전기 모터, 제어판 등의 장비를 제어하는 ​​자동화 시스템이 필요했습니다. 로크웰 오토메이션은 전기 패널, 자동화 소프트웨어, 전문 기술 지원 등 필수적인 솔루션을 제공했습니다. 또한 완벽하게 통합된 솔루션이 중요했는데. 이는 Tate & Lyle이 로크웰 오토메이션을 선택한 주요 이유 중 하나였습니다.

공장 운영은 작업자가 제어실에서 직접 장비를 모니터링하고 제어할 수 있도록 구성되었습니다. 수동 개입 대신 직관적인 자동화 인터페이스를 통해 오렌지 껍질을 운송하고 산업 프로세스를 시작하는 전체 물류를 관리했습니다. 이를 달성하기 위해 로크웰 오토메이션은 장비와 소프트웨어 라이센스를 공급했을 뿐만 아니라 시스템 개발 및 구현을 위해 고도로 숙련된 팀을 배치했습니다.

“공장 가동 시작과 관련된 문제를 완화하기 위해 대규모 작업 그룹을 만들고, 매주 회의 일정을 잡고, 현장 방문을 실시했습니다. 로크웰 오토메이션 직원들은 약 14개월 동안 현장에 상주하며 필요한 모든 지원을 제공했습니다”라고 Ferreira는 설명합니다.

통합 솔루션에는 로크웰 오토메이션의 두 가지 주요 사업부가 참여했습니다. 전력 사업부는 변압기, 15kV 중전압 개폐기, 저전압 배전반, 보조 저전압 패널 및 CENTERLINE® 2500 저전압 모터 제어 센터(MCC)를 제공했습니다. 설치 감독, 시운전, 가동 및 보조 운영이 포함되어 효율성과 안전성을 보장했습니다.

라이프사이클 서비스 부서는 자동화 패널, PLC, 원격 I/O, 스위칭 장비, 예비 부품 및 소프트웨어 개발을 포함한 완전한 턴키 솔루션을 제공했습니다. 공장 인수 테스트(FAT), 설치 감독, 시운전, 스타트업, 지원 운영 및 특수 교육도 실시되었습니다. 동등하게 중요한 점은 IDC를 통해 네트워크 설계 및 구성을 포함한 가상화 인프라 솔루션을 제공하여 높은 성능과 안정성을 보장한다는 것입니다.

결과

이 프로젝트는 향상된 제어 및 모니터링 기능을 통해 Tate & Lyle의 운영에 상당한 이점을 제공했습니다. “오늘날 우리는 잠재적 알람, 온도 수준 및 기타 중요 프로세스 변수에 대한 훨씬 더 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 완벽하게 통합된 새로운 장치는 모든 장비를 지능적으로 연결하여 운영자가 공장 현장에서 발생하는 모든 이벤트에 즉시 액세스할 수 있도록 합니다"라고 Ramon은 설명합니다. 또한 시설의 각 영역에 대한 에너지 소비를 정확하게 측정하고 모든 장비의 실시간 상태를 모니터링하는 기능을 강조합니다.

이러한 성공적인 구현을 바탕으로 Tate & Lyle은 기존 공장으로 솔루션을 확장하여 인프라를 현대화하고 동일한 수준의 자동화와 모니터링을 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다. 에너지 관리 외에도, 이러한 통합은 장비 감독의 효율성을 높여 운영의 안정성과 안전성을 모두 향상시킵니다.

“이 프로젝트의 주요 이점 중 하나는 공장이 모든 Industry 4.0 기술을 수용할 수 있는 종합적인 인프라입니다. 이러한 경쟁이 치열한 시장에서 바로 사용할 수 있는 인프라를 갖추는 것은 디지털 트랜스포메이션을 가속화하는 핵심 차별화 요소입니다”라고 Tate & Lyle의 수석 전기 및 자동화 엔지니어인 Ramon Ferreira는 말합니다.

Published 2025년 6월 12일

주제: 사이버보안 프로세스 솔루션 식음료(F&B)
로크웰 오토메이션 구독

최신 뉴스, 전문가의 통찰력, 그리고 선도적인 아이디어를 이메일로 직접 받아보십시오.

지금 구독
추천
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left Tate & Lyle(기존 CP Kelco), Matão 공장의 운영 효율성과 기술 통합 최적화